Aktuelles

GIANT Bicycles und Siemens: Revolutionäre High-End Fahrräder auf der Hannover Messe 2025

31. März 2025
Hannover Messe, Germany

GIANT Trance X Advanced E+ Elite 0 (Bild mit freundlicher Genehmigung von GIANT Bicycles)

GIANT Bicycles hat seine Zusammenarbeit mit Siemens auf der Hannover Messe 2025 bekannt gegeben.

GIANT Bicycles wird in diesem Jahr gemeinsam mit Siemens auf der Hannover Messe 2025 die nächste Generation von High-End E-Bikes und Rennrädern präsentieren und zeigen, welche Rolle die Technologien von Siemens bei ihrer Entwicklung gespielt haben.

Die GIANT Group ist die weltweit führende Marke für hochwertige Fahrräder und Fahrradzubehör und bekannt für ihre Handwerkskunst, Technologie und innovatives Design. Ihre Innovationen erstrecken sich über die gesamte Fahrradindustrie, von Tour-de-France-Teilnehmern bis hin zu Wochenendfahrern in der Nachbarschaft.

GIANT Bicycles arbeitet mit Siemens Digital Industries Software zusammen, um zu demonstrieren, wie das Siemens Xcelerator Portfolio Sportartikelunternehmen dabei unterstützt, bessere Produkte schneller digital zu entwerfen und herzustellen. GIANT Bicycles wird zeigen, wie es das hochmoderne Designcenter, Teamcenter und Simcenter von Siemens implementiert hat, um bereits heute die Fahrräder der Zukunft zu entwickeln.

Zwei der neuesten innovativen Fahrräder von GIANT, die Technologien beider Unternehmen enthalten, werden am Siemens-Stand auf der Hannover Messe 2025 ausgestellt:

A person is riding a bicycle on a road with a blurry background.

Bild mit freundlicher Genehmigung von GIANT Bicycles

GIANT Trance X Advanced E+ Elite 0: Ein revolutionäres E-Mountainbike mit einem leichten, steifen und langlebigen Carbonrahmen, das fortschrittliches Trailbike-Design mit einem leistungsstarken neuen Motor und einem voll integrierten Batteriesystem kombiniert.

GIANT Trinity Advanced SL 0: Ein neues Fahrrad, das dynamische Geschwindigkeit und Kontrolle bietet, wenn jede Sekunde zählt. Es ist leicht an Triathlon- oder Zeitfahranforderungen anpassbar und verfügt über aero-integrierte Hydratations- und Versorgungsysteme. Es ist leichter, aerodynamischer und komfortabler als die vorherige Generation und bietet eine bessere Anpassbarkeit an Position und Sitz.

Giant bicycles are displayed at the Siemens Hannover Messe Newsroom.

Bild mit freundlicher Genehmigung von GIANT Bicycles.

Siemens wird zudem die neueste Immersive Engineering-Technologie demonstrieren, mit der Designer ihre Entwürfe in einer virtuellen Umgebung erleben können, unter Verwendung des Sony XR-Headsets.

"Es ist eine große Freude und Ehre für GIANT, unsere Zusammenarbeit mit Siemens auf der Hannover Messe 2025 zu präsentieren. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie zwei Branchenführer zusammenarbeiten, um etwas Neues und Aufregendes von Grund auf zu schaffen. Die Industriesoftware von Siemens, die wir in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung einsetzen, ist ein entscheidender Faktor für GIANT, um innovative Fahrradtechnologien auf den Markt zu bringen und unseren Kunden das ultimative Fahrerlebnis mit unseren Produkten zu ermöglichen", sagt Alexander Gebert, Geschäftsführer der GIANT Deutschland GmbH.

A large bicycle is displayed at an event with a crowd of people in the background.

Bild mit freundlicher Genehmigung von GIANT Bicycles

Mario Vollbracht, Vice President Consumer Products and Retail bei Siemens Digital Industries Software, ergänzt: "Wenn führende Unternehmen ihrer jeweiligen Branche zusammenkommen, entstehen immer spannende Dinge. Der Demonstrator, den wir in Zusammenarbeit mit GIANT Bicycles auf der Hannover Messe präsentieren, zeigt, was erreicht werden kann, wenn modernste immersive Designtechnologie mit erstklassiger Expertise in der Sportgeräteindustrie kombiniert wird."

Sowohl Alexander Gebert als auch Mario Vollbracht werden in diesem Jahr auf der Hannover Messe 2025 die Bühne teilen, um zu zeigen, wie Transformation in die Sportartikelbranche gebracht werden kann.

Lesen Sie die vollständige Ankündigung im Newsroom von GIANT Bicycles.