Pressemitteilung

Siemens präsentiert bahnbrechende Tessent AnalogTest-Software zur automatisierten Testgenerierung für analoge Schaltungen

16. September 2025
Plano, Texas, USA

Siemens Digital Industries Software hat heute die Tessent™ AnalogTest-Software vorgestellt – eine innovative Lösung, mit der sich die Mustergenerierungszeit für Tests analoger Schaltungen von Monaten auf Tage reduzieren lässt. Die Lösung ermöglicht es, analoge Schaltungen in integrierten Schaltkreisen (ICs) bis zu 100 Mal schneller als mit konventionellen manuellen Verfahren zu testen.

Das Testen analoger Schaltungen ist traditionell sehr arbeitsintensiv, sie erfordert eine längere Testprogrammierung und kostspielige Mixed-Signal-Testgeräte. Zusammen mit der bewährten Tessent DefectSim-Technologie von Siemens trägt die neue Tessent AnalogTest-Software dazu bei, die Testprogrammierungszeit für analoge Schaltungen in ICs durch automatisch generierte Design-for-Test- (DFT-) Schaltungen und digitale Testmuster für nahezu jeden analogen Schaltungsblock drastisch zu verkürzen. Die Tests laufen auf fast jedem Testgerät in weniger als einer Millisekunde ab. Die Fehlerabdeckung kann in der Simulation bis zu 100 Mal schneller als bei spezifikationsbasierten Tests überprüft werden.

Mit der Einführung von Tessent AnalogTest ist die erste automatisierte DFT-Lösung für analoge Schaltungen in ICs verfügbar, die digitale Vektoren für das Testen und die effiziente Berechnung der Testabdeckung vor dem Tape-Out für die Chipproduktion liefert. Die Lösung nutzt digitale automatisierte Testgeräte (ATE) für die Entwicklung analoger Schaltungen, um Kosten zu senken und die Produktivität im Vergleich zur Verwendung kostspieligerer Mixed-Signal-Testgeräte zu steigern. Diese Beschleunigung ermöglicht es IC-Designern, innerhalb weniger Stunden eine hohe IEEE P2427-basierte Fehlerabdeckung für einzelne Schaltblöcke zu erreichen (> 90 %) und zu überprüfen, wodurch neue Geschwindigkeitsmaßstäbe gesetzt und die Markteinführungszeiten drastisch verkürzt werden.

„Diese bahnbrechende Software bietet schnelle Testergebnisse bei gleichzeitig erhöhter analoger Fehlerabdeckung und bis zu 100 Mal schnellere Tests im Vergleich zu konventionellen Methoden“, erklärt Ankur Gupta, Senior Vice President und General Manager, Digital Design Creation Platform, Siemens Digital Industries Software. „Die Tessent AnalogTest-Software repräsentiert einen gewaltigen Fortschritt bei der Bewältigung zentraler Herausforderungen in Bezug auf die Qualität und Kosten der Prüfung analoger Schaltungen und ermöglicht es unseren Kunden, Prozesse zu rationalisieren und gleichzeitig die Gesamttestkosten zu senken.“

Der langjährige Tessent DefectSim-Kunde onsemi hat Tessent AnalogTest für ein Design nach dem Tape-Out eingesetzt. Mit diesem Tool konnte onsemi eine analoge Fehlerabdeckung von über 95 % und eine mehr als 100-fache Verbesserung der Testzeit im Vergleich zu konventionellen Testmethoden erzielen.

„Die größte Herausforderung, um DPPB-Qualität in analogen und Mixed-Signal-Produkten zu erreichen, ist das Fehlen strukturierter Design-for-Test- (DFT-) und Testgenerierungsmethoden für analoge Schaltungen. Tessent AnalogTest ist ein Tool, mit dem sich analoge DFT-Lösungen und zugehörige Tests automatisch generieren lassen“, erklärt Steven Gray, Senior Vice President, New Product Development, onsemi. „Durch unsere frühzeitige Zusammenarbeit mit Siemens sind wir optimistisch, dass diese Methodik zu kürzeren Entwicklungszeiten, wesentlich schnelleren Tests und besserer Qualität führen wird, ähnlich wie beim Scan-Verfahren, das DFT und Tests digitaler Schaltungen verbessert hat.“

Die Software erweitert auf einzigartige Weise die Fähigkeiten zur Erstellung struktureller Tests, indem sie basierend auf spezifikationsbasierten Tests auch Simulationsprüfstände erstellt und die intuitiven High-Level-ICL- und PDL-Testbeschreibungen gemäß IEEE P1687.2 verwendet, die eine analoge Erweiterung des weit verbreiteten digitalen IJTAG-Standards darstellen. Diese Tests können den analogen Testablauf und die Fehlerabdeckung für algorithmische Anpassungen, parametrische Top-up-Tests oder die Metriken der funktionalen Sicherheit gemäß ISO 26262 verifizieren. Außerdem kann eine Einbettung der Scantests diese Metriken weiter verbessern.

Tessent AnalogTest ist bei den ersten Partnern bereits im Einsatz und wird ab Dezember 2025 allgemein verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/tessent

Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mit Software, Hardware und Services der Siemens Xcelerator Business Platform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in nachhaltige Produkte der Zukunft zu verwandeln. Vom Chip bis zum Gesamtsystem, vom Produkt bis zum Prozess, über alle Branchen hinweg. Siemens Digital Industries Software– Accelerating transformation.

Hinweis: Eine Liste der relevanten Siemens-Marken finden Sie hier. Andere Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Ansprechpartner für die Presse

Siemens Digital Industries Software PR Team

Email: press.software.sisw@siemens.com