Pressemitteilung

Siemens setzt bei der Entwicklung von Axialflussmotoren für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen auf multidisziplinäre Simulation

6. Februar 2024
Plano, Texas, USA

Die neue Siemens Simcenter™ E-Machine Design Software vereint elektromagnetische und thermische Simulationen. So trägt sie dazu bei, die Abhängigkeit von physischen Prototypen zu verringern und die EV-Industrie in die Lage zu versetzen, Innovationen zu beschleunigen. (Bildquelle: Siemens Digital Industries Software)
  • Die neue Software Simcenter E-Machine Design vereint elektromagnetische und thermische Simulationen in einer einzigen Lösung. Dies trägt dazu bei, die Abhängigkeit von physischen Prototypen zu verringern und die einzigartigen Herausforderungen bei der Entwicklung kompakter Motoren der nächsten Generation für die Elektrofahrzeugindustrie zu meistern.

Siemens Digital Industries Software kündigte heute die Software Simcenter™ E-Machine Design an. Diese unterstützt Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) und ihre Zulieferer bei der Vorhersage der Leistung von E-Maschinen, beispielsweise von Axialfluss-Elektroantrieben. Die neue Lösung aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio für Industriesoftware vereint elektromagnetische und thermische Simulationen. Sie trägt dazu bei, die Abhängigkeit von physischen Prototypen zu verringern und die Innovation in der Elektrofahrzeugindustrie zu beschleunigen.

"Die Elektrofahrzeugindustrie sieht sich mit Herausforderungen aus vielen Richtungen konfrontiert - Probleme in der Lieferkette, die Fähigkeit zur Skalierung und das Streben nach Innovation durch immer anspruchsvollere Kunden", sagte Jean-Claude Ercolanelli, Senior Vice President, Simulation and Test Solutions, Siemens Digital Industries Software. "Durch den Einsatz modernster Simulationsfunktionen zur Entwicklung neuer Produkte und Technologien in immer kürzerer Zeit kann sich die EV-Industrie auf ihre Innovationskraft konzentrieren, die erforderlich sind, um sich in sich schnell verändernden Markt zu behaupten."

Axialflussmotoren können aufgrund ihrer höheren Leistungsdichte dabei helfen, die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Dennoch sehen sich die Ingenieure, die sie einsetzen, mit schwierigeren Anforderungen konfrontiert: Zum einen ist die Wärmeableitung aufgrund der kompakten Größe und Komplexität der Motoren herausfordernd, zum anderen muss der erforderliche Luftspalt genau eingehalten werden. Die Komplexität dieser Motoren ist eine Herausforderung für die technischen Abteilungen. Viele Konstrukteure setzen daher neuere Simulationsansätze ein, um Entwicklungskosten und -zeit zu reduzieren.

A Siemens Simcenter E-Machine Design Newsroom image featuring a machine design and a person in a lab coat.

Das neue Siemens Simcenter™ E-Machine Design hilft Herstellern von Elektrofahrzeugen (EV) und ihren Zulieferern bei der genauen Vorhersage der Leistung von E-Maschinen, einschließlich elektrischer Axial-Fluss-Antriebseinheiten.(Bildquelle: Siemens Digital Industries Software)

Die neue Simcenter E-Machine Design-Lösung ist in der jüngsten Version der Siemens Simcenter™-Software enthalten. Sie ermöglicht es Konstrukteuren, in den frühen Entwicklungsphasen parametrisierte Vorlagen und eine analytische Modellierung zu verwenden. Danach kann mit einer umfangreichen Finite-Elemente-Analyse (FEA) in 3D weitergearbeitet werden, wenn tiefergehende Untersuchungen erforderlich sind, beispielsweise um komplexere thermische Wechselwirkungen zu untersuchen.

Weitere aktuelle Neuigkeiten bei den Simcenter-Simulationswerkzeugen für mechanische Anwendungen

Die neueste Version von Simcenter umfasst einen vereinfachten Entwicklungsprozess für den Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen, von der Motorkonstruktion bis hin zu Geräusch-, Vibrations- und Harshness-Analysen (NVH). Elektromagnetische Lasten aus dem neuen Simcenter E-Machine Design können einfach in Simcenter™ 3D übertragen werden, um sowohl die Akustikausbreitung als auch die mechanische Belastung weiter zu analysieren.

Die neue Möglichkeit virtuelle Sensoren zu definieren, ermöglicht es Testingenieuren, zu simulieren was physisch nicht gemessen werden kann. Das neue Tool integriert die Simulation mit der physischen Prüfung durch Tests und ermöglicht es, virtuelle Sensoren in kritischen Bereichen zu positionieren, in denen physische Sensoren aufgrund der Lage oder der komplexen Geometrie nicht platziert werden können. Dies ermöglicht die Messung des Unmessbaren. Möglich wird dies durch die Verwendung eines Modells reduzierter Ordnung mit virtuellen Sensoren, die in Echtzeit parallel zu einer physischen Prüfung laufen. Es kombiniert Daten von physischen Dehnungsmessstreifen mit dem Modell reduzierter Ordnung, um Betriebslasten zu berechnen. Diese ermöglichen es, Ergebnisse an dem 'unerreichbaren', kritisch gelegenen virtuellen Sensor rechnerisch zu bestimmen.

Auch Design Space Exploration istjetzt vollständig in Simcenter 3D integriert und ermöglicht es, die Modifikation von Designparametern zu automatisieren. Ebenso automatisiert kann die Aktualisierung des Simulationsmodells, die Überprüfung der Ergebnisse und die Iteration durchgeführt werden. So können Entwurfsvarianten detailliert untersucht und optimale Entwürfe identifiziert werden.. Die assoziative Integration von CAD-Geometrie, Simulationsmodellierung und Automatisierung ermöglicht die Erstellung von Dutzenden, Hunderten oder mehr Durchläufen ohne Benutzereingriff. Das hilft Entwicklern und Konstrukteuren, mehr innovative Möglichkeiten für ihre Produkte zu erkunden.

Weitere Informationen über die neue Simcenter E-Machine Design-Lösung und andere Aktualisierungen, die in der neuesten Version der Simcenter-Produktfamilie enthalten sind, finden Sie unter: https://blogs.sw.siemens.com/simcenter/whats-new-in-simcenter-mechanical-simulation-2312

Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mit Software, Hardware und Services der Siemens Xcelerator Business Platform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in nachhaltige Produkte der Zukunft zu verwandeln. Vom Chip bis zum Gesamtsystem, vom Produkt bis zum Prozess, über alle Branchen hinweg. Siemens Digital Industries Software– Accelerating transformation.

Hinweis: Eine Liste der relevanten Siemens-Marken finden Sie hier. Andere Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Ansprechpartner für die Presse

Siemens Digital Industries Software PR Team

Email: press.software.sisw@siemens.com