Communiqué de presse

O nouă fabrică digitală Siemens în România: cu emisii zero de carbon și cu procese bazate pe transferul de date

23 avril 2026

  • O nouă fabrică Siemens, digitalizată și bazată pe inteligență artificială, va fi construită la Sibiu până în 2028, după obținerea avizelor necesare, pe baza unei decizii strategice de investiție pentru producerea echipamentelor de joasă tensiune SENTRON în România.
  • Tehnologia Siemens Digital Twin va fi utilizată pentru planificarea și optimizarea virtuală a zonei de producție a noii fabrici care acoperă o suprafață de 14.500 m².
  • Procesele productive vor fi neutre din perspectiva emisiilor de carbon, optimizate și cu consum redus de energie.
  • Integrarea completă a automatizării, roboticii, IA și IoT va acoperi fiecare etapă a producției — de la manipularea componentelor până la asamblarea finală și testare.

Siemens are în plan construirea unei noi fabrici digitale de la zero în zona industrială de vest a orașului Sibiu. Investiția planificată, în valoare de câteva zeci de milioane de euro, vizează o unitate de business distinctă a Siemens, cu un portofoliu specific de produse și o amprentă operațională proprie și nu are legătură cu alte activități de producție. Această investiție reflectă o strategie industrială pe termen lung, adresată unor segmente specifice de piață.

Construcția este programată să înceapă în august 2026 și se preconizează că va fi finalizată până în 2028, după primirea tuturor autorizațiilor și aprobărilor necesare. Noua unitate planificată va avea o suprafață de aproximativ 14.500 m² și va fi dezvoltată în parteneriat cu WDP, în cadrul unui contract de închiriere pe termen lung, în deplină conformitate cu legile și reglementările locale.

Construită pe baza tehnologiei Siemens, proiectată pentru viitor

Fabrica planificată la Sibiu este concepută pentru a fi un mediu de producție bazat pe transferul de date, construit pe baza tehnologiilor și soluțiilor proprii ale Siemens. Înainte de construcție, se preconizează ca zona de producție să fie proiectată virtual folosind tehnologia Siemens Digital Twin - permițând simularea și optimizarea precisă a amplasamentelor echipamentelor, fluxurilor de lucru și proceselor de producție pentru a determina cea mai bună configurație posibilă.

Portofoliul care va fi disponibil în noua fabrică va include gama de produse de joasă tensiune SENTRON, destinată protecției, comutației, măsurării și monitorizării (precum întreruptoare automate miniaturale, întreruptoare diferențiale, întreruptoare diferențiale cu protecție la supracurent și dispozitive electronice de protecție a circuitelor), pentru uz industrial și rezidențial.

Producție extrem de flexibilă, bazată pe inteligență artificială

Siemens planifică o producție inteligentă și extrem de flexibilă, în care inteligența artificială va juca un rol din ce în ce mai important. Accentul va fi pus pe interconectarea fluidă a datelor și pe controlul inteligent, de la aprovizionarea cu materii prime, trecând prin asamblare și testare, până la livrarea finală. Vehiculele ghidate automat (AGV) vor transporta materialele către liniile de producție în mod complet autonom. Integrarea automatizării și roboticii face, de asemenea, parte din strategie.

Pe lângă creșterea eficienței, Siemens se așteaptă și la o flexibilitate sporită, care să permită reacții rapide la condiții în schimbare și să răspundă cerințelor viitoare ale clienților.

Proiectată pentru a fi neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon

Sustenabilitatea este prevăzută a fi un element central în modul în care această fabrică este construită și își derulează operațiunile. Unitatea este proiectată să funcționeze pe o bază neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, cu eficiență energetică integrată în toate procesele de fabricație. Se preconizează instalarea unor luminatoare echipate cu dispozitive tubulare de iluminare naturală pentru a canaliza lumina naturală a soarelui direct în zona de producție prin tuburi cu grad ridicat de reflexie, reducând dependența de iluminatul artificial. După finalizare, este prevăzută instalarea unui sistem fotovoltaic pe acoperiș, energia solară produsă la fața locului urmând să fie utilizată direct, iar restul energiei electrice urmând să fie achiziționată de la furnizori sustenabili.

Un spațiu de lucru conceput pentru oameni și progres

Fabrica este concepută ca un spațiu de lucru ergonomic și conectat digital, creat pentru colaborare și învățare continuă. Sunt prevăzute spații dedicate formării profesionale, menite să ajute angajații să își dezvolte competențe în domeniul automatizării, al analizei datelor și al dezvoltării profesionale continue. Birourile moderne și spațiile comune sunt, de asemenea, proiectate pentru a asigura accesibilitate deplină, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

# # #

Contact pentru jurnaliști:

Siemens România

Adina Ionescu Tel.: +40 744 439 774

E-mail: adina.ionescu@siemens.com

Siemens AG (Berlin și München) este o companie tehnologică de vârf axată pe domeniile: industrie, infrastructură, mobilitate și sănătate. Scopul companiei este de a crea tehnologie care să transforme în bine viața de zi cu zi a tuturor. Prin combinarea lumii reale cu cea digitală, Siemens le oferă clienților posibilitatea de a-și accelera transformările digitale și de sustenabilitate, făcând fabricile mai eficiente, orașele mai plăcute pentru locuit și transportul mai durabil. Lider în domeniul IA industriale, Siemens își valorifică cunoștințele aprofundate din domeniu pentru a aplica IA – inclusiv IA generativă – în aplicații din lumea reală, făcând IA accesibilă și cu impact pentru clienții din diverse industrii.

În anul fiscal 2025, care s-a încheiat la 30 septembrie 2025, Grupul Siemens a generat venituri de 78,9 miliarde de euro și un profit net de 10,4 miliarde de euro. La 30 septembrie 2025, compania avea aproximativ 318.000 de angajați la nivel mondial, pe baza operațiunilor continue. Informații suplimentare sunt disponibile pe internet la www.siemens.com.