Communiqué de presse

Projet pilote de détection précoce des feux de forêt

26 mars 2025
Oakville, Ontario, Canda

Siemens Canada entreprend un projet pilote près de son siège social d’Oakville, en Ontario, visant à détecter de façon précoce les feux de forêt. Dans le cadre de ce projet pilote d’une durée d’un an, plus de 50 capteurs solaires seront fixés aux arbres du parc Iroquois Shoreline Woods. L’installation devrait être achevée en mars 2025.

Les données fournies par les capteurs de la taille d’une carte de poche seront récupérées via un protocole sans fil chiffré, puis analysées par les experts de Siemens afin de mieux comprendre les capacités des capteurs dans différentes conditions météorologiques. Les ensembles de données que l’équipe souhaite étudier comprennent la détection de la fumée et du monoxyde de carbone, ainsi que l’humidité, la température et la pression atmosphérique, qui sont autant d’indicateurs de feux de forêt.

Il est important de noter que, bien que les feux de forêt aient récemment fait la une des journaux, Oakville se trouve dans un écosystème forestier qui n’est pas sujet aux feux de forêt. L’objectif de ce projet pilote est de fournir des données de référence à comparer avec d’autres territoires et d’autres régions où ces capteurs pourraient être utilisés à l’avenir.

« Les effets dévastateurs des changements climatiques sont de plus en plus évidents, comme en témoignent les récents incendies en Californie. Au Canada, 2023 a été la saison des feux de forêt la plus destructrice jamais enregistrée, avec plus de 5 500 incendies signalés », déclare Faisal Kazi, président-directeur général, Siemens Canada. « Nous sommes très intéressés par la façon dont nous pouvons utiliser la technologie – dans ce cas les capteurs et les données qui en résultent – pour mieux prévoir ces incendies et les empêcher de détruire des biens tout en sauvant des vies. »

Au cours de la période pilote, divers essais seront effectués, notamment un petit brûlage dirigé dans le parc Iroquois Shoreline Woods. La taille et la forme du brûlage seront similaires à celles d’un feu de baril dans le boisé, à une date qui reste à déterminer. Afin d’assurer la sécurité de toutes les personnes concernées, du public et du voisinage, le brûlage se déroulera avec le soutien et la collaboration du personnel de la ville d’Oakville et du service d’incendie d’Oakville.

Des panneaux dans le parc informeront les visiteurs sur le projet pilote et les habitants de la région seront avisés par courrier de la date des essais de brûlage. Pour toute question ou préoccupation, la ville d’Oakville encourage les résidents à communiquer avec ServiceOakville à l’adresse service@oakville.ca, ou en composant le 905 845-6601. Toute question relative au produit pilote peut être adressée à Siemens.

À propos de Siemens Canada

Siemens Canada est une entreprise technologique de pointe qui se concentre sur le secteur industriel, les infrastructures, la mobilité et les soins de santé. Son objectif consiste à créer des technologies utiles, de manière à transformer le quotidien de tous, depuis 1912. En jumelant le monde réel et le monde numérique, Siemens permet à ses clients d’accélérer leur transformation sur le plan numérique et celui de la durabilité, rendant ainsi les usines plus efficaces, les villes plus agréables à y vivre et les transports plus durables. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies médicales à l’origine de percées dans le secteur des soins de santé. Pour tout le monde. En tout lieu. De façon durable. Les ventes de Siemens Canada au cours de l’exercice 2024, qui s’est terminé le 30 septembre 2024, se chiffraient à environ 2,2 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte environ 4 400 employés d’un océan à l’autre et 37 bureaux et usines de production au Canada. Pour en savoir davantage, consultez le site www.siemens.ca.

Laura Heidbuechel
Gestionnaire des communications
Siemens Canada
Tél. : 1 289 952-1600
Courriel : laura.heidbuechel@siemens.com