シーメンスは本日、低消費電力および過酷環境向け半導体技術を開発する日本の半導体企業であるナノブリッジ・セミコンダクター株式会社 (以下、NBS) が、自社のフィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)開発イニシアチブにおいて、シーメンスのPrecision FPGA Synthesisを採用したことを発表しました。
OEM契約に基づき、NBSは、同社のNBS6503HおよびNBS1201 FPGAデバイス・ファミリ向けにチューニングされたPrecision FPGA Synthesisを顧客に提供します。これにより、設計者は効率的な実装ワークフローを維持しながら、高品質な合成結果を得ることが可能になります。
ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社の共同創業者であり同社の技術責任者を務める阪本 利司氏は次のように述べています。 「ナノブリッジ・セミコンダクターは、航空宇宙、自動車、および重要インフラ向けの低消費電力かつ過酷な環境に対応する半導体技術の進化に注力しています。シーメンスのPrecision FPGA Synthesisを採用することで、当社のFPGAデバイス・ファミリに最適化された合成フローを顧客に提供できるようになると同時に、当社の技術を支えるエコシステムの拡大を継続できます。世界で最も要求の厳しいアプリケーションや環境において、当社のFPGAソリューションのイノベーションを加速し、採用を広げていく上で、シーメンスとの連携を高く評価しています。」
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの日本担当副社長であり、シーメンスEDAジャパン株式会社の代表取締役社長を務める土田 由紀夫 は次のように述べています。 「革新的な半導体企業が、プログラマブル・エレクトロニクスにおける次なる進化の波を牽引しています。ナノブリッジ・セミコンダクターとの提携を通じて、Precision FPGA Synthesisのパワーを同社の顧客に提供し、そのFPGAデバイス・ファミリに最適化されたフローを実現することは、シーメンスのテクノロジーがいかに半導体イノベーターの開発加速、複雑性の低減、そして先進的な製品の確実な市場投入を支援できるかを示すものです。」
NBSは、独自のNanoBridge®技術に基づいた不揮発FPGAおよびメモリ技術を開発しています。同社は、航空宇宙、スマートインフラ、セキュアエレメント、車載システムなど、卓越した電力効率と信頼性が求められるアプリケーション向けに自社技術を展開しています。
本提携は、FPGA設計のイネーブルメント、テクニカルサポート、およびエコシステム開発に関する継続的な協力関係の基盤となるものです。NBSの革新的なFPGA技術と、シーメンスの電子設計自動化(EDA)における専門知識を組み合わせることで、両社はエンジニアがより効率的に先進的なプログラマブル半導体ソリューションを市場に投入できるよう支援します。
シーメンスのPrecision FPGA Synthesisの詳細については、こちらをご覧ください。