보도 자료

지멘스-소니, 산업용 메타버스 위한 혁신적 몰입형 엔지니어링 제공

2025년 1월 7일
서울

  • 지멘스 제품 엔지니어링용 NX 소프트웨어와 소니 헤드 마운트 디스플레이(HMD) 결합
  • 지멘스 Immersive Engineering 툴 세트로 고품질 혼합 현실과 3D 중심 협업 구현

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어(Siemens Digital Industries Software)가 세계 최대 기술 박람회인 CES 2025에서 소니(Sony Corporation)와 협력해 산업용 메타버스를 구현하는 차세대 몰입형 엔지니어링 로드맵을 제공한다고 발표했다. 이 로드맵은 지멘스의 제품 엔지니어링용 NX 소프트웨어와 소니의 획기적인 헤드 마운트 디스플레이(head-mounted display, HMD)를 결합한다.

XR HMD(SRH-S1)는 4K 해상도를 지원하는 소니의 고화질 1.3형 OLED 마이크로 디스플레이(Microdisplay)를 탑재하고 있으며, 독점적인 렌더링 기술을 통해 3D 물체를 사실적으로 실시간 고화질 렌더링할 수 있다. 더불어 3D 물체와의 직관적인 상호작용과 정밀한 포인팅을 위해 최적화된 컨트롤러 한 쌍이 탑재된다. SRH-S1은 편안함과 안정성을 염두에 두고 설계돼 장시간 크리에이티브 작업에 최적화돼 있다.

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어의 제품 엔지니어링 소프트웨어 부문 수석 부사장인 밥 호브록(Bob Haubrock)은 “우리는 소니와의 협업 프로젝트를 통해 산업용 메타버스의 강력한 기능을 지멘스의 주력 제품 엔지니어링 소프트웨어에서 직접 설계자, 엔지니어, 제조업체 커뮤니티에 제공하기 시작했다. 작년 CES에서 HMD를 미리 선보인 후, 양사의 협업 팀은 엔지니어링 분야에서의 혼합 현실 사용 방식을 혁신하는 일련의 툴을 구축했다. 이로써 고품질 3D 모델을 기반으로 글로벌 협업을 지원할 뿐만 아니라, 나아가 안전한 관리 환경에서 중요한 3D CAD 데이터를 직접 공동 제작할 수 있도록 했다. 이제 우리는 이 차세대 기술을 고객에게 제공한다”고 말했다.

A man and a woman are standing in front of a screen, possibly at a technology conference.

사진 제공: 소니

소니 XR 기술 개발 부문 인큐베이션 센터의 세이야 아마타츠(Seiya Amatatsu)는 “CES 2024에서 지멘스와의 협력을 발표한 이후 지멘스의 고객으로부터 기술에 대한 직접적인 피드백을 받을 기회가 있었다. 지멘스의 NX 사용자로서 많은 NX 사용자들이 Immersive Engineering의 잠재력에 대한 우리의 열정을 함께한다는 사실에 기뻤다"고 말했다.

브릭스 오토모티브 컴퍼니(Briggs Automotive Company, BAC)의 창립자 겸 설계 책임자인 이안 브릭스(Ian Briggs)는 “지멘스의 Immersive Engineering 기술은 설계자와 엔지니어가 고유한 컨트롤러를 통해 부품을 더 쉽게 보고, 설계하고, 편집할 수 있도록 지원한다. 고객이 자동차가 제작되기 전에 실제 크기로 자동차를 경험할 수 있도록 하며, 생산 관계자가 설계자, 엔지니어와 쉽게 협업해 제조 전에 부품을 검증할 수 있도록 지원한다"고 말했다.

지멘스의 Immersive Engineering 툴 세트는 제품 엔지니어링과 제조 커뮤니티에 혼합 현실의 강력한 기능을 제공해 고품질 혼합 현실과 3D 중심 협업을 실현한다. 지멘스의 Immersive Engineering 솔루션에는 다음이 포함된다.

NX™ Immersive Explorer: 설계자와 엔지니어가 비공식적인 설계 검토를 수행하고 지멘스의 제품 엔지니어링용 NX 소프트웨어에서 파생된 3D CAD 데이터를 사용해 협업하는 데 사용하는 솔루션으로 헤드셋에 상관없이 기능을 수행할 수 있는 솔루션이다.

NX™ Immersive Designer: NX Immersive Designer는 초기부터 소니 HMD와 크리에이티브 컨트롤러의 기능을 활용할 수 있도록 설계됐다. 설계자와 엔지니어가 추가 준비나 소프트웨어 없이도 NX에서 자체적으로 그래픽이 풍부한 3D 제품 모델 중심 상호 작용, 조작, 협업을 수행할 수 있도록 지원한다. 설계자와 엔지니어는 객체 상호 작용과 정밀한 3D 지오메트리 조작을 위해 소니의 링(Ring)과 포인터(Pointer) 컨트롤러를 사용해 제품 프로토타입, NX 명령, 메뉴와 직접 상호 작용할 수 있다.

The image shows a press conference with a large screen in the background displaying a logo and text.

사진 제공: 소니

NX Immersive Designer는 증강, 혼합 현실 환경을 지원해 실제 세계에 가상 객체를 배치하고, 고품질 가상 설계 검토 공간에서 설계 세션을 진행하거나, 대규모 고해상도 가상 모니터를 통해 가상 설계 세션을 확장, 보완할 수 있다. 사용자는 더욱 효율적인 상호 작용을 위해 몰입형 환경에서 NX Voice Command Assistant를 활용함으로써 간단하고 사용하기 쉬운 음성 키워드로 여러 단계의 메뉴와 클릭을 탐색할 수 있다.

NX Immersive Collaborator: NX Immersive Collaborator는 NX Immersive Explorer와 Designer의 기능을 기반으로 구축해 모든 규모의 기업이 여러 참가자와 함께 공동 작업과 원격 설계 검토를 모두 활용할 수 있도록 지원한다. 설계 협업과 검토 세션을 호스팅하기 위해 지멘스의 클라우드 기반 NX X가 필요하며, 참가자는 로컬 VR 또는 데스크톱 뷰를 사용해 광범위한 협업 옵션에 참여할 수 있다. 가치 기반(value-based) 라이선싱 토큰은 세션 호스팅에만 사용되며, 참가자는 무료로 원격 참여가 가능하다.

가용성

모든 NX 고객은 최신 업데이트와 지멘스의 가치 기반 라이선스를 통해 NX Immersive Designer를 사용할 수 있다. NX Immersive Collaborator는 이번 달 말 NX X 업데이트와 함께 가치 기반 라이선스를 통해 제공될 예정이다. NX Immersive Engineering 툴은 4K OLED 마이크로 디스플레이와 전용 컨트롤러를 포함한 소니의 HMD 제품에서만 작동하도록 개발됐다. NX Immersive Designer와 Collaborator 모두 컨트롤러가 포함된 HMD를 필요로 하며, 2025년 2월부터 배송이 시작될 예정이다. 여기에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어 소개

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어는 규모에 상관없이 모든 기업들이 Siemens Xcelerator 비즈니스 플랫폼의 소프트웨어, 하드웨어, 서비스를 사용해 디지털 전환을 추진하도록 지원한다. 지멘스의 소프트웨어와 포괄적인 디지털 트윈을 통해 기업은 설계, 엔지니어링, 제조 프로세스를 최적화함으로써 오늘의 아이디어를 미래의 지속가능한 제품으로 만들어낼 수 있다. 칩부터 전체 시스템까지, 제품부터 프로세스까지, 모든 산업을 아우른다.Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

지멘스 관련 상표 목록은 여기에서 찾아볼 수 있다. 기타 상표는 해당 소유자에게 속한다.

언론 연락처