西门子数字化工业软件今日宣布,欧洲领先的自行车头盔制造商之一Lazer Sport NV采用西门子Xcelerator解决方案组合,将旗下专有的旋转冲击保护技术KinetiCore推向市场。
Lazer Sport NV产品工程部Bastiaan Van Asch表示:“Lazer Sport自1919年以来一直引领自行车头盔的创新。从比利时道路上的简单皮帽到现在时尚、安全且全球通用的头盔。我们将激情和性能融合在一起,让用户享受骑行的乐趣。我们希望通过KinetiCore技术重新定义头盔保护。到2024年底,KinetiCore已经应用于20款车型,这些头盔为所有骑手提供了增强的安全性和设计感。我们专注于高性能、环保材料和自给自足的生产。随着我们在市场和产品类别方面的不断增长,安全仍然是我们的首要任务。与此同时,我们对可持续发展的承诺与自行车行业不断发展的需求相一致。西门子Xcelerator是我们开发和创新的核心。”

欧洲领先的自行车头盔制造商之一Lazer Sport NV采用西门子Xcelerator的解决方案组合,将旗下专有的旋转冲击保护技术KinetiCore推向市场。(图片来源: Lazer Sport NV)
KinetiCore是Lazer Sport用长达十年的时间不断革新的成果,其可以为公路和越野自行车运动员提供直接和旋转冲击防护。KinetiCore具备独特设计的EPS泡沫块,也被称为受控褶皱区,可以在冲击下发生变形,吸收原本可能对骑手大脑造成的冲击伤害。KinetiCore技术可以使头盔的重量减轻23%,冷却效率提高12%,创新的通风口将冷空气引导到头盔后部并排出热空气,提高了骑手的舒适度和整体体验。KinetiCore对于塑料的使用比从前同类头盔都要少,践行了Lazer Sport对可持续环境的承诺。
Lazer Sport产品设计师Emiel Spreeuwers表示:“Lazer Sport使用西门子的NX™软件进行产品设计和制造,同时使用Simcenter™3D软件进行数字仿真和验证。KinetiCore的开发需要大量的设计更改和仿真,我们之所以选择西门子Xcelerator解决方案组合,是因为其应用范围广泛,能够将3D设计与3D打印无缝连接,用于原型制作和数字仿真。在西门子NX的帮助下,我们能够为头盔和模具创建更复杂的设计并进行仿真,这使得设计更复杂,自由度更高,上市时间更快。”

Lazer Sport还利用西门子的Teamcenter®Share应用程序优化内部和与供应商的合作。Teamcenter Share作为一种云服务,能够提供可控、安全且易于访问的环境,帮助Lazer Sport轻松共享设计和工程数据。(图片来源: Lazer Sport NV)
Lazer Sport产品工程师Hadi Ghiabaloo表示:“在NX中创建的3D CAD文件可以在Simcenter中轻松打开,进行进一步的修改和网格划分,不会出现任何兼容性问题。这种简化的方法有助于我们验证KinetiCore的性能,防止生产后进行模具修改而产生昂贵的费用。”。
Lazer Sport还利用西门子的Teamcenter®Share应用程序优化内部和与供应商的合作。Teamcenter Share作为一种云服务,能够提供可控、安全且易于访问的环境,帮助Lazer Sport轻松共享设计和工程数据。
了解更多西门子 Xcelerator 工业软件解决方案的详情,请访问:https://www.sw.siemens.com/en-US/digital-transformation/cloud/