Comunicato stampa

Siemens aggiorna Designcenter Solid Edge con miglioramenti basati su IA e cloud

22 ottobre 2025
Plano, Texas, USA

  • L'automazione basata sull'intelligenza artificiale migliora i flussi di lavoro di progettazione con assemblaggi intelligenti, generazione di disegni e un assistente conversazionale integrato
  • I miglioramenti della produttività nell'assemblaggio, nella lavorazione della lamiera e nella progettazione semplificano il riutilizzo, la producibilità e l'accuratezza della documentazione
  • La moderna esperienza utente e l'integrazione cloud offrono un'esperienza personalizzata con licenze flessibili e una configurazione perfetta su tutti i dispositivi

Siemens Digital Industries Software ha annunciato gli ultimi aggiornamenti al suo software Designcenter™ Solid Edge®, che includono nuove funzionalità in materia di intelligenza artificiale, produttività, documentazione ed esperienza utente. Questi aggiornamenti, che fanno parte del portafoglio Siemens Xcelerator, aiutano i team di progettazione e ingegneria a lavorare in modo più rapido, intelligente e collaborativo su ambienti desktop e cloud.

“Con Designcenter Solid Edge 2026 e Designcenter X Solid Edge, offriamo un'esperienza di progettazione più intelligente e connessa, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei moderni team di ingegneri”, ha affermato John Miller, vicepresidente senior, Mainstream Engineering, Siemens Digital Industries Software. “La combinazione di una potente automazione basata sull'intelligenza artificiale con flussi di lavoro cloud flessibili aiuterà i nostri clienti ad accelerare l'innovazione, ridurre la complessità e rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione”.

The image shows a Siemens Design Center with a Solid Edge 2026 Newsroom.

Designcenter Solid Edge 2026 introduce un nuovo copilota AI che assiste gli utenti nella ricerca rapida delle risorse di aiuto utilizzando input in linguaggio naturale. Introduce inoltre un nuovo tema scuro che riduce l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto visivo.

Automazione della progettazione basata sull'intelligenza artificiale

L'aggiornamento 2026 introduce l'automazione intelligente che trasforma i flussi di lavoro di progettazione. La nuova funzionalità Magnetic Snap Assembly accelera ilposizionamento dei componenti utilizzando la tecnologia AI per applicare automaticamente i vincoli, mentre la nuova funzionalità di disegno automatico utilizza l'AI per generare fino all'80% delle viste di disegno 2D (comprese le viste ortogonali, spezzate e isometriche con quote) con un input minimo.

The image shows a Siemens Design Center Solid Edge 2026 Newsroom.

L’assemblaggio a scatto magnetico in Designcenter Solid Edge 2026 utilizza l'intelligenza artificiale per rilevare e applicare automaticamente più accoppiamenti durante il posizionamento dei componenti

Assemblaggio e produttività della lamiera

Nuovi strumenti semplificano gli assemblaggi complessi e migliorano la preparazione alla produzione. Le configurazioni di visualizzazione delle parti e la funzionalità Visual Explode migliorata supportano la documentazione e il riutilizzo. La creazione integrata di linguette e fessure, il taglio di flange multi-bordo e il supporto dello spessore delle pareti riducono le rilavorazioni e migliorano la producibilità.

Siemens Design Center Solid Edge 2026 Newsroom.

La funzione Tab and Slot (Linguetta e fessura) in Designcenter Solid Edge 2026 crea automaticamente connessioni precise e ad incastro tra parti in lamiera. Assicura un allineamento perfetto e un fissaggio automatico durante la saldatura o l'assemblaggio, riducendo la configurazione manuale e migliorando la precisione di produzione

Progettazione e documentazione

Designcenter Solid Edge offre ora funzionalità di progettazione e definizione basate su modelli più potenti. Le tabelle di revisione native, la tolleranza automatica dei fori e il supporto per le viste di sezione PMI nelle esportazioni PDF 3D migliorano la precisione e la conformità. I simboli definiti dall'utente e le decalcomanie ombreggiate nelle viste di disegno migliorano la comunicazione visiva tra i team e i processi a valle.

Siemens Design Center Solid Edge 2026 Newsroom.

I disegni automatici basati sull'intelligenza artificiale in Designcenter Solid Edge 2026 generano documentazione 2D completa fino all'80% al momento della creazione, con posizionamento intelligente delle viste, quotatura e selezione dei modelli

Esperienza utente e integrazione cloud

L'aggiornamento offre un'esperienza di progettazione più moderna e personalizzata. Un nuovo tema scuro, icone SVG scalabili e barre di comando riprogettate migliorano l'usabilità e riducono l'affaticamento visivo. La sincronizzazione delle impostazioni basata su cloud tramite Siemens Connector garantisce una configurazione coerente su tutti i dispositivi. Le licenze basate sul valore forniscono un accesso flessibile e basato su token a strumenti avanzati in linea con l'utilizzo effettivo.

Designcenter X Solid Edge porta la potenza della tecnologia di progettazione avanzata nel cloud

Il software Designcenter™ X Solid Edge® integra le funzionalità desktop di Designcenter Solid Edge introducendo funzionalità SaaS ibride per flussi di lavoro cloud-first e mobili. Gli utenti potranno sincronizzare le preferenze, accedere agli strumenti su tutti i dispositivi e collaborare in modo più flessibile utilizzando Siemens Connector e le licenze per utenti nominativi. Designcenter X Solid Edge introduce anche Design Copilot, un assistente AI conversazionale che fornisce supporto in tempo reale e sensibile al contesto direttamente all'interno dell'ambiente di progettazione.

Designcenter Solid Edge in uso presso Siltomac
Con sede a São Carlos, in Brasile, Siltomac Group mira a rafforzare l'allevamento del bestiame attraverso innovazioni tecnologiche nelle attrezzature per la meccanizzazione e l'automazione dell'alimentazione animale. Siltomac utilizza Designcenter Solid Edge per progettare e costruire la sua linea di attrezzature per la meccanizzazione e l'automazione dell'alimentazione animale, al fine di soddisfare le esigenze dei piccoli, medi e grandi produttori.

Sleek Siemens Design Center Solid Edge 2026 logo with blue and white geometric elements

Designcenter Solid Edge 2026 consente agli ingegneri di progettare nel modo che preferiscono: sul desktop, nel cloud o ovunque si trovino. Lavora in modo più efficiente con assiemi di grandi dimensioni, sfrutta l'intelligenza artificiale e prendi il controllo della tua esperienza con strumenti e impostazioni personalizzabili.

“Siamo incredibilmente impressionati dalla nuova versione di Designcenter Solid Edge 2026. Nel nostro mercato in rapida evoluzione, la collaborazione senza soluzione di continuità è fondamentale. Designcenter X Solid Edge nel cloud consente al nostro team di accedere ai progetti più recenti in qualsiasi momento e ovunque, mentre l'archiviazione nel cloud mantiene i nostri dati organizzati e al sicuro. Questa versione rappresenta un significativo passo avanti, destinato a migliorare davvero la nostra produttività e ad aiutarci a essere più innovativi”, ha affermato Mariana Rodrigues, CEO di Siltomac.

"Ad esempio, il nuovo comando Walkthrough trasforma il modo in cui presentiamo i progetti. Grazie a tour visivi immersivi, possiamo aiutare i nostri clienti e altri team a comprendere il progetto in modo più visivo e coinvolgente. Data la complessità delle nostre apparecchiature, che contano migliaia di componenti, il risparmio di tempo nella progettazione dell'assemblaggio è enorme. La nuova funzione Magnetic Snap basata sull'intelligenza artificiale può velocizzare di parecchie volte la progettazione dell'assemblaggio. Ciò significa che i nostri ingegneri possono completare la progettazione più rapidamente e iniziare i test prima, rispondendo più rapidamente alle esigenze dei clienti per stare al passo con la concorrenza".

Designcenter Solid Edge 2026 e Designcenter X Solid Edge di Siemens sono ora disponibili come parte del portafoglio Siemens Xcelerator. Per saperne di più, guarda la premier su YouTube e visita www.siemens.com/designcenter-solid-edge-2026

Siemens Digital Industries Software aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni ad affrontare la digital transformation utilizzando il software, l’hardware ed i servizi della piattaforma di business Siemens Xcelerator. Il software offerto da Siemens, unitamente alle tecnologie per la realizzazione di completi digital twin, consentono alle aziende di ottimizzare i propri processi di progettazione, di ingegnerizzazione e di produzione, per trasformare le idee di oggi in prodotti sostenibili del futuro. Da singoli chip fino a interi sistemi, dai prodotti ai processi, in tutti i settori. Siemens Digital Industries Software– Accelerating transformation.

Nota: un elenco dei marchi rilevanti di proprietà di Siemens è consultabile qui. Tutti gli altri marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatti per la stampa

Zulmira Almeida

Tel: (+33) 06 77 19 80 52; E-mail: marie.almeida@siemens.com

Anna Romanelli - ITALMARCO

Tel: (+39) 02 70 10 46 45 – (+39) 347 745 04 09; E-mail: anna@italmarco.com