보도 자료

지멘스-엔비디아, 조 단위 수준의 AI 칩 검증 가속화 기술 제공

2026년 4월 9일
서울

  • 지멘스 벨로체(Veloce) proFPGA CS와 엔비디아(NVIDIA)의 성능 최적화 칩 아키텍처를 결합해 수조 단위 프리실리콘 설계 사이클을 수일내에 수행하는 검증 혁신 달성
  • • 보다 빠르고 신뢰성 높은 AI/ML 시스템온칩(SoC) 개발이 가능하여, NVIDIA 팀이 최초 실리콘 테이프아웃 이전에 대규모 워크로드를 실행하고 설계를 최적화할 수 있도록 지원

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어, 지멘스 EDA 사업부 (http://www.siemens.com/eda)는 오늘, 엔비디아(NVIDIA)와 협력을 통해, 지멘스의 하드웨어 가속 검증 시스템인 벨로체(Veloce™) proFPGA CS와 엔비디아 성능 최적화 칩 아키텍처를 사용하여, 반도체 설계자와 시스템 아키텍트들이 최초 실리콘 양산 이전에 수조 단위의 검증 사이클을 실행 및 캡처함으로써 더욱 최적화된 설계를 구현할 수 있도록 지원하고 있다고 발표했다.

양사는 오랜 전략적 파트너십의 일환으로, Siemens Veloce proFPGA CS의 확장 가능하고 성능 최적화된 하드웨어 아키텍처(scalable and performance-optimized hardware architecture)와 엔비디아의 성능 최적화 칩 아키텍처(performance-optimized chip architecture)를 결합하여, 단 며칠 만에 수십조(trillions) 사이클을 캡처하는 데 성공한 것으로, 이는 기존에는 불가능하다고 여겨졌던 과제를 마침내 실현한 성과이다.

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어(Siemens Digital Industries Software) 장 마리 브루네(Jean Marie Brunet) 하드웨어 가속 검증 부문 수석 부사장 겸 총괄 책임자는 “엔비디아와 지멘스는 다양한 분야에서 협력하고 있으며, 최근에는 고도로 복잡한 AI/ML SoC가 요구하는 검증 요건에 대응하기 위해 하드웨어 가속 검증 방법론과 FPGA 기반 프로토타이핑 발전에 특히 주력하고 있다"라고 말하며, "지멘스의 Veloce proFPGA CS는 고도로 유연하고 확장 가능한 하드웨어 아키텍처와 직관적인 구현·디버그 소프트웨어 플로우를 결합하여 이러한 과제를 해결하며, 단일 FPGA IP 검증부터 수십억 게이트 규모의 칩렛 설계에 이르기까지 고객이 언제나 최적의 솔루션을 활용할 수 있도록 지원한다"라고 말했다.

NVIDIA 나렌드라 콘다(Narendra Konda) 하드웨어 엔지니어링 부문 부사장은 "AI 및 컴퓨팅 아키텍처가 갈수록 복잡해지는 가운데, 반도체 팀은 대규모 워크로드 검증과 시장 출시 기간 단축을 위한 고성능 검증 솔루션을 필요로 한다"라고 말하며, "NVIDIA의 성능 최적화 칩 아키텍처와 지멘스의 Veloce proFPGA CS를 통합함으로써, 설계자는 수일 내에 수조 개의 사이클을 캡처할 수 있게 되었으며, 이를 통해 차세대 AI의 신뢰성을 확보하는 데 필요한 확장성을 갖추게 되었다"라고 말했다.

FPGA기반 프로토타입 시스템은 빠른 처리 속도를 제공하며, 동일한 워크로드를 시뮬레이션이나 에뮬레이션으로 수행할 때보다 훨씬 짧은 시간 안에 프리실리콘 검증 워크로드를 실행할 수 있게 해준다. 그러나 오늘날의 AI/ML 설계는 칩과 소프트웨어의 복잡도 증가로 인해 한층 높은 수준의 성능을 요구하고 있다.

이러한 산업 수요를 충족하고 시장 출시 일정을 맞추며 신뢰성 요건을 만족시키기 위해, 단시간 내에 수조 개의 설계 사이클을 실행할 수 있는 역량은 이제 필수 조건이 되었다. 시뮬레이션과 에뮬레이션으로 대표되는 기존 검증 도구들은 현실적인 시간 내에 최대 수백만에서 수십억 사이클 수준까지밖에 처리하지 못하는 한계를 가지고 있다.

지멘스가 반도체 및 전자 시스템 산업의 세계 최첨단 SoC와 시스템의 시장 출시를 지원하는 방법에 대한 자세한 사항은 아래 웹사이트를 방문하면 된다: https://www.siemens.com/en-us/products/ic/hav/veloce-cs/profpga-cs/

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어 소개

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어는 규모에 상관없이 모든 기업들이 Siemens Xcelerator 비즈니스 플랫폼의 소프트웨어, 하드웨어, 서비스를 사용해 디지털 전환을 추진하도록 지원한다. 지멘스의 소프트웨어와 포괄적인 디지털 트윈을 통해 기업은 설계, 엔지니어링, 제조 프로세스를 최적화함으로써 오늘의 아이디어를 미래의 지속가능한 제품으로 만들어낼 수 있다. 칩부터 전체 시스템까지, 제품부터 프로세스까지, 모든 산업을 아우른다.Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

지멘스 디지털 인더스트리 소개

지멘스 디지털 인더스트리(DI)는 공정과 개별 제조 산업에 속한 모든 규모의 기업이 전체 가치사슬에서 디지털·지속가능성 전환을 가속화할 수 있도록 지원한다. 지멘스의 최첨단 자동화와 소프트웨어 포트폴리오는 제품과 생산의 설계, 구현, 최적화를 혁신적으로 개선한다. 개방형 디지털 비즈니스 플랫폼인 Siemens Xcelerator를 통해 보다 쉽고 빠르며 확장 가능한 프로세스를 구현할 수 있다. DI는 파트너·생태계와 함께 고객이 지속 가능한 디지털 기업이 될 수 있도록 지원한다. 전 세계적으로 약 7만여 명의 직원들이 DI에 근무하고 있다.

지멘스 소개

독일 베를린과 뮌헨에 본사를 둔 지멘스는 산업, 인프라, 모빌리티, 헬스케어 등의 분야에 역량을 집중하고 있는 세계적인 기술 기업이다. 지멘스는 모든 사람을 위해 일상을 변화시키는 기술을 개발하는 것을 목적으로 한다. 지멘스는 현실과 디지털 세계를 결합함으로써 고객이 디지털과 지속 가능성 전환을 가속화해 보다 효율적인 공장, 살기 좋은 도시, 지속 가능한 운송을 구현할 수 있도록 지원한다. 산업용 AI 분야의 선두주자인 지멘스는 심층적인 분야 전문성을 바탕으로 생성형 AI를 포함한 AI 기술을 실제 응용 분야에 적용해 다양한 산업의 고객이 AI를 접근 가능하고 효과적으로 활용할 수 있도록 한다. 또한 지멘스는 헬스케어 분야의 혁신을 선도하는 세계적 의료기술 기업이자 상장 계열사인 지멘스 헬시니어스의 최대 지분을 보유하고 있다. 지멘스는 모두를 위한 모든 곳에서의 지속 가능한 솔루션을 제공한다.

2025년 9월 30일 종료된 2025 회계연도에 지멘스 그룹의 매출액은 789억 유로, 순이익은 104억 유로다. 2025년 9월 30일 기준 전 세계적으로 31만 8천 명의 직원이 근무하고 있다. 자세한 내용은 https://www.siemens.com/에서 확인할 수 있다.

지멘스 관련 상표 목록은 여기에서 찾아볼 수 있다. 기타 상표는 해당 소유자에게 속한다.

언론 연락처