Siemens Media Award 2026

Rusza kolejna edycja konkursu dla dziennikarzy i twórców treści technologicznych

  • Motywem przewodnim konkursu jest „Technologia z misją” („Technology with Purpose”).
  • Zgłaszane treści muszą pochodzić z okresu od 1 marca 2025 do 28 lutego 2026
  • Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w maju 2026 r. w Budapeszcie.
  • W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze i twórcy treści z krajów Europy Środkowo‑Wschodniej, w tym z Polski.

Siemens ogłasza start kolejnej edycji Siemens Media Award – międzynarodowego konkursu, poprzez który firma nagradza dziennikarzy za wysokiej jakości artykuły dotyczące znaczenia technologii w życiu codziennym, jednocześnie zachęcając do dzielenia się wiedzą wśród twórców treści medialnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Hasłem przewodnim jest „Technologia z misją” („Technology with Purpose”). Do konkursu można zgłaszać oryginalne treści opublikowane między 1 marca 2025 r. a 28 lutego 2026 r. Finał konkursu oraz uroczysta gala wręczenia nagród odbędą się w maju 2026 r. w Budapeszcie.

Międzynarodowy konkurs z udziałem Polski

Siemens Media Award ma charakter regionalny i obejmuje kraje Europy Środkowo‑Wschodniej, w tym Polskę, a także m. in. Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Serbię, Słowację i Słowenię.

Celem inicjatywy jest wyróżnienie materiałów, które pokazują technologie nie tylko jako innowacje, lecz przede wszystkim jako narzędzia realnej zmiany – wspierające zrównoważony rozwój, efektywność i jakość życia.

Dla kogo jest Siemens Media Award?

Do udziału zapraszamy dziennikarzy mediów drukowanych i cyfrowych, reporterów agencji prasowych, radia i telewizji, a także blogerów, YouTuberów, influencerów oraz niezależnych twórców treści cyfrowych.

Nadesłane prace oceni międzynarodowe jury, które wybierze pięć najlepszych zgłoszeń. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu w Budapeszcie. Siemens pokrywa koszty pobytu w hotelu oraz zwiedzania słynnego muzeum szampana Törley.

Podczas gali finałowej wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną – wyjazd dla dwóch osób na Salzburg Festival w Austrii.

Jak zgłosić udział?

Zgłoszenia należy przesyłać do 16 marca 2026 r. na adres e‑mail:
presse.at@siemens.com
lub do lokalnych przedstawicieli działów komunikacji Siemens w poszczególnych krajach.
W Polsce osobą odpowiedzialną za konkurs jest
Agnieszka Sawala.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
https://press.siemens.com/at/de/feature/siemens-media-award-2026

Zapraszamy do udziału!