新闻稿

西门子携手 Alphawave Semi,以先进硅 IP 加速客户产品上市时间

2025年2月12日
中国北京

图片来源:Alphawave Semi

西门子日前为其EDA业务签署专属 OEM 协议,通过EDA的销售渠道将 Alphawave Semi 的高速互连硅 IP 产品推向市场,其中包括 Alphawave Semi 用于连接和存储器协议的前沿IP 平台,例如 Ethernet、PCIe、CXL、HBM 和 UCIe(裸片到裸片)互联等。除了IP销售渠道协议外,双方还将与客户共同合作,充分发挥各自的能力和优势,提供从Spec到芯片的全面解决方案。

该协议将通过西门子庞大的EDA 全球销售团队,加速客户对 Alphawave Semi AI驱动型先进硅 IP 平台的获取。这些解决方案包括完整的硅 IP 构造模块,客户可以取得IP授权并将其集成到先进的芯片级系统(SoC)设计中,包括3D-IC和chiplet技术的实现。这些解决方案对于 AI、自动驾驶、数据网络、超标度(hyperscaling)和存储等主要增长市场而言至关重要,而这些市场中的 3D-IC 设计、chiplet和先进制造节点亦是发展的关键。

西门子数字化工业软件西门子 EDA 首席执行官 Mike Ellow 表示:“Alphawave Semi 硅 IP 的加入为西门子EDA的客户带来了先进技术,助其在短期内于各个行业取得巨大进步。我们非常期待与 Alphawave Semi 携手为先进工艺节点提供高标准 IP,应对当下复杂的连接挑战。” 

作为高速连接 IP 领域的先锋企业,Alphawave 拥有跨多个节点和供应商的 112G 和 224G SERDES 芯片设计能力,可提供经过验证的多标准硅 IP,为 7nm、6nm、5nm 及更先进工艺的设计,实现更快的数据传输、更高的可靠性和更低的功耗。

Alphawave Semi 总裁兼首席执行官 Tony Pialis 表示: “西门子数字化工业软件是 AI 和超大规模开发人员重要且可信赖的合作伙伴,此次双方签署的协议可以整合 Alphawave Semi 的 IP,助力客户简化并加快为前沿技术开发 SoC 的过程。我们的技术有助于打破互连瓶颈,此次协作可大幅扩展我们的客户范围,使更多公司能够提供更高级别的数据处理服务。”  

西门子作为 Alphawave Semi 的 PHY、控制器和子系统平台 IP 的重要合作伙伴,将针对先进技术节点进行优化,可以单项进行,也可以与西门子EDA的全面的工具和服务协同进行。   根据该协议,西门子将提供:  

  • PHY IP:Alphawave Semi旗下多标准连接 IP 产品组合,涵盖 Ethernet、PCIe、CXL 和Die-to-Die应用。这些 IP 支持从 1Gbps 到 224Gbps 的广泛数据速率,适用于 30 多种不同的行业协议/标准。  
  • 控制器 IP:西门子将提供多通道/多速率的Ethernet IP、PCIe IP、PCIe/CXL 组合IP、D2D streaming 和 HBM3E内存控制器,这些产品构成了全面的接口控制器 IP 解决方案组合。 这些 IP 采用通用连接接口,可提供低功耗、低面积、低延迟,可用于数据中心、电信、云计算、AI、神经处理单元(NPU)和 5G 无线等领域。 
  • 子系统平台:西门子还将提供 Alphawave Semi 的子系统平台,该平台结合PHY IP 和接口控制器 IP,能够提供高效的完整设计解决方案。 

 西门子和Alphawave Semi的销售及解决方案团队精诚合作,以满足人工智能时代下对于定制化芯片,以及基于chiplet的ASICs的增长需求。双方将提供从最初概念到最终生产部件的全面解决方案。此次合作旨在服务AI、高性能计算和网络等高增长市场,为不同的客户提供提灵活商业模式。

Alphawave Semi 是高速连接和计算硅芯片供应商,为全球的技术基础设施提供支持。面对当今数据的迅猛增长,Alphawave Semi 的技术能以较低的功耗,更快、更可靠地传输数据,并实现更高性能。Alphawave Semi的 IP、定制化芯片和连接产品被全球客户广泛部署,应用于数据中心、计算、网络、AI、5G、自动驾驶和存储等领域。 

西门子数字化工业软件通过Siemens Xcelerator 数字商业平台的软件、硬件和服务,帮助各规模企业实现数字化转型。西门子全栈式工业软件和全面的数字孪生可助力企业优化设计、工程与制造流程,将创新想法变为可持续的产品,从芯片到系统,从产品到制造,跨越所有行业,创造数字价值。Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

西门子数字化工业集团(DI)助力过程与离散制造业中各规模的企业,在全价值链内加速数字化转型与可持续发展。西门子前沿的自动化与工业软件产品组合将全面革新产品和生产的设计、执行及优化全流程。开放式数字商业平台西门子Xcelerator则能够让这一过程更容易、更快速、更利于规模化落地。携手生态伙伴,西门子数字化工业集团助力客户成为可持续的数字化企业。西门子数字化工业集团在全球拥有约 70,000 名员工。 

西门子股份公司(总部位于柏林和慕尼黑)是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司,致力于持续推动创新,以科技共创每一天。通过融合现实与数字世界,西门子赋能客户加速数字化和可持续转型,助力工厂更高效,城市更宜居,交通更可持续。西门子持有上市公司西门子医疗的多数股权,作为一家医疗科技公司,西门子医疗引领着医疗行业的突破创新。 

2024财年(截至2024年9月30日),西门子在全球的总营收达759亿欧元,净收益90亿欧元,公司持续经营业务拥有约31.2万名员工。欲了解更多信息,请访问网站:www.siemens.com

注: 点此查看所有相关西门子商标。其它商标均属于其各自的持有人。

媒体联系人