新闻稿

西门子推出 Catapult AI NN以简化先进芯片级系统设计中的 AI 加速器开发

2024年5月21日
中国北京

  • Catapult AI NN 是一款全面解决方案,能够帮助软件工程师综合 AI 神经网络
  • 软件开发团队能够将使用 Python 设计的 AI 模型无缝转换为基于芯片的实现,与标准处理器相比,有助于更快、更节能的执行

西门子数字化工业软件日前推出 Catapult™ AI NN 软件,可帮助神经网络加速器在专用集成电路 (ASIC) 和芯片级系统 (SoC) 上进行高层次综合 (HLS)。Catapult AI NN 是一个综合性解决方案,它能够获取 AI 框架中的神经网络描述,然后将其转换为 C++ 代码,并合成为 Verilog 或 VHDL 语言的 RTL 加速器,以便在芯片中实现。

Catapult AI NN 集成了用于机器学习硬件加速的开源软件包 hls4ml,以及用于高层次综合的西门子 Catapult™ HLS 软件。Catapult AI NN 由西门子与美国能源部费米实验室以及其他为 hls4ml 做出贡献的机构合作开发,能满足机器学习加速器设计对于定制芯片功耗、性能和面积 (PPA) 方面的独特要求。

西门子数字化工业软件副总裁兼高层次设计、验证和功耗总经理 Mo Movahed表示:“无论是神经网络模型的交接过程,还是其向硬件实现的手动转换,效率都非常很低,并且耗时、容易出错,特别是在创建和验证针对特定性能、功耗和面积定制的硬件加速器变体时。通过让科学家和 AI 专家充分利用行业标准的AI 框架 (例如神经网络模型设计),并将这些模型无缝综合到已经经过PPA 优化的硬件设计中,我们能够为 AI/ML软件工程师创造更多可能。使用西门子新的 Catapult AI NN 解决方案,开发人员能够在软件开发过程中自动实现神经网络模型,同时进行PPA优化,有效提升AI 的开发效率,并实现加速创新。”

随着runtime AI 和机器学习任务从数据中心迁移至消费电器、医疗设备等领域,客户对合适大小的 AI 硬件的需求也在快速增长,以减少功耗,降低成本,并实现终端产品差异化。然而,比起可综合的 C++、Verilog 或 VHDL,多数机器学习专家更习惯使用 TensorFlow、PyTorch 或 Keras 等工具。过去,AI 专家要在合适大小的 ASIC 或 SoC 实现中加快机器学习应用,其实并没有捷径可走。 hls4ml 计划旨在将 TensorFlow、PyTorch 或 Keras 等 AI 框架中的神经网络描述生成 C++ 代码,帮助弥补这一缺陷。随后即可部署这些 C++ 代码,用于 FPGA、ASIC 或 SoC 实现。

Catapult AI NN能够将hls4ml 的功能扩展到 ASIC 和 SoC 设计,它包括针对 ASIC 设计量身定制的专用 C++ 机器学习功能资源库。使用这些功能,设计人员能够在各个 C++ 代码实现之间进行延时和资源方面的权衡,从而实现PPA的优化。此外,设计人员现在还能够评估不同神经网络设计的影响,以确定硬件的理想神经网络结构。

“粒子探测器有非常严格的边缘 AI 约束条件,”费米实验室的新兴技术主管 Panagiotis Spentzouris 表示,“我们与西门子合作开发Catapult AI NN,这种综合性框架充分利用了我们的科学家和 AI 专家的专业知识,即便他们并不是 ASIC 设计人员。此外,这种框架也非常适合经验丰富的硬件专家使用。”

Catapult AI NN 目前已向早期采用者提供,并将于 2024 年第 4 季度向所有用户开放。如需了解有关 Catapult AI NN 的更多信息,请访问 https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/catapult-high-level-synthesis/.

西门子数字化工业软件通过Siemens Xcelerator 数字商业平台的软件、硬件和服务,帮助各规模企业实现数字化转型。西门子全栈式工业软件和全面的数字孪生可助力企业优化设计、工程与制造流程,将创新想法变为可持续的产品,从芯片到系统,从产品到制造,跨越所有行业,创造数字价值。Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

注: 点此查看所有相关西门子商标。其它商标均属于其各自的持有人。

媒体联系人