新闻稿

西门子Designcenter Solid Edge全新升级,新增 AI与云驱动增强功能

2025年10月22日
中国北京

  • AI 驱动的自动化通过智能装配、工程图生成及内置智能助手,优化设计工作流程。
  • 提升装配、钣金与工程图模块效率,可优化复用流程、提升可制造性并确保文档准确性。
  • 现代化用户体验与云功能集成,带来个性化使用感受,支持灵活授权及跨设备无缝配置。

西门子数字化工业软件近日针对旗下Designcenter™ Solid Edge® 软件进行升级,新增人工智能(AI)相关功能,并在效率、文档编制及用户体验方面实现优化。这些更新将助力设计与工程团队在本地部署和云环境中,更快速、智能地开展协作。

西门子数字化工业软件Mainstream 工程高级副总裁John Miller表示:“借助 Designcenter Solid Edge 2026 及 Designcenter X Solid Edge,我们能够打造更智能、更互联的设计体验,从而满足现代工程团队不断变化的需求。强大的 AI 自动化技术与灵活的云中作业相结合,可帮助客户加速创新、降低复杂性,从而在快速变化的市场中保持竞争力。”

The image shows a Siemens Design Center with a Solid Edge 2026 Newsroom.

Designcenter Solid Edge 2026推出新AI Copilot,可帮助用户使用自然语言输入以快速找到支持资源。新版本还引入了新的深色主题,可以减轻眼睛疲劳,增强视觉对比度

AI 驱动的设计功能

Solid Edge 2026版本引入智能自动化技术,重塑设计工作流程。全新 “磁吸装配”功能借助 AI 自动应用约束条件,加快零部件放置速度;新增的自动工程图功能通过 AI 技术,仅需少量输入即可生成80% 的2D 工程视图,包括带尺寸标注的正交视图、断裂视图和等轴测视图。Designcenter Solid Edge 同时推出“Design Copilot”—— 一款智能聊天AI 机器人,可在设计环境中直接提供实时、情境感知支持。

The image shows a Siemens Design Center Solid Edge 2026 Newsroom.

Designcenter Solid Edge 2026的“磁吸装配”功能借助 AI 自动应用约束条件,加快零部件放置速度

装配与钣金效率提升

新增工具简化复杂装配流程,提高制造就绪度。全新的“零件显示配置”(Part Display Configurations)功能及增强版“Visual Explode”功能,为文档编制和设计复用提供支持。集成式榫槽创建、多边缘法兰修剪及壁厚支持功能,减少返工成本并提升可制造性。

Siemens Design Center Solid Edge 2026 Newsroom.

Designcenter Solid Edge 2026中的“标签和插槽”功能会自动在钣金零件之间创建精确的互锁连接。它确保在焊接或组装过程中完美对齐和自固定,减少手动设置并提高制造精度

工程图与文档编制优化

Designcenter Solid Edge 现具备更强大的工程图绘制和基于模型的定义能力。原生修订表、自动孔公差标注以及 3D PDF 导出中对产品制造信息(PMI)剖面视图的支持,提升了数据准确性和合规性。用户自定义符号及工程视图中的带阴影贴图功能,增强了团队间及下游流程的视觉沟通效果。

Siemens Design Center Solid Edge 2026 Newsroom.

新增的自动工程图功能通过 AI 技术,仅需少量输入即可生成80% 的2D 工程视图,包括带尺寸标注的正交视图、断裂视图和等轴测视图

用户体验与云集成升级

此次更新带来更现代化、个性化的设计体验。全新深色主题、可缩放的 SVG 图标及重新设计的命令栏,提升了易用性并减轻视觉疲劳。基于云的设置同步功能,确保跨设备配置一致性。价值导向型授权模式提供灵活的令牌访问方式,让用户可根据实际使用需求获取高级工具。

Designcenter X Solid Edge:云原生的高级设计解决方案

Designcenter™ X Solid Edge® 软件通过引入hybrid SaaS 功能,专为云优先和移动工作流程设计,完善了 Designcenter Solid Edge 的桌面端功能。用户可同步偏好设置、跨设备访问工具,并通过指定用户授权实现更灵活的协作。

Siltomac 对 Designcenter Solid Edge 的应用实践

巴西 Siltomac集团借助 Solid Edge 设计和制造动物营养自动化设备,通过机械化与自动化设备的技术创新,助力各类规模的养殖企业强化畜牧业生产。

Siltomac 首席运营官Mariana Rodrigues表示: “Solid Edge 2026版本给我们留下了深刻印象。在快速变化的市场中,无缝协作至关重要。Designcenter X Solid Edge 的云功能让团队可随时随地访问最新设计,云存储则确保数据有序且安全。此次更新是一次重大飞跃,显著提升了我们的工作效率,助力我们实现更多创新。”

“例如,全新的‘Walkthrough’命令改变了我们的设计展示方式。借助沉浸式视觉漫游功能,我们能让客户和其他团队以更直观、更具吸引力的方式理解设计方案。考虑到我们的设备包含数千个零部件,装配设计环节的时间节省效果极为显著。全新 AI 驱动的磁吸装配功能可将装配设计速度提升数倍,这意味着工程师能更快完成设计,更早启动测试,更迅速地响应客户需求,从而在竞争中保持领先。”

西门子 Designcenter Solid Edge 2026 及 Designcenter X Solid Edge 现已纳入西门子 Xcelerator 解决方案组合,正式面向市场推出。如需了解更多信息,敬请访问:www.siemens.com/designcenter-solid-edge-2026

西门子数字化工业软件通过Siemens Xcelerator 数字商业平台的软件、硬件和服务,帮助各规模企业实现数字化转型。西门子全栈式工业软件和全面的数字孪生可助力企业优化设计、工程与制造流程,将创新想法变为可持续的产品,从芯片到系统,从产品到制造,跨越所有行业,创造数字价值。Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

注: 点此查看所有相关西门子商标。其它商标均属于其各自的持有人。

媒体联系人