西门子数字化工业软件近日推出新版NX™软件。作为Xcelerator解决方案组合的一部分,新版NX使用人工智能(AI)和高级仿真等先进技术,同时提高其生产效率并增强能力,助力设计师、工程师和制造商群体能够以更快的速度实现创新。
CIMdata执行顾问Ken Versprille表示:“在新版 NX 软件中,西门子数字化工业软件通过Convergent Modeling建模功能、按照模型定义生成的PMI以及基于任务的协同等技术,实现了从目标需求到生成部件、增材制造、再到加工等过程无缝衔接的拓扑优化设计。NX的用户将非常喜欢这次的用户界面,它可以指引相关人员轻松完成流程每一步骤。”
新版 NX 软件的亮点包括:
- 全新的NX Topology Optimizer拓扑优化解决方案使用户可以仅根据功能和设计空间要求来创建零件,实现完全可编辑的收敛体,而这是手动设计和工程方法几乎无法做到的。与此同时,用户还能对不可避免的设计变更做出快速处理,而优化及任何下游特征则可自动更新,从而节约时间和人力,并尽量提高智能设计和工程数据的重用率。
- Design Space Explorer设计空间探索解决方案将设计空间探索与创成式工程相结合,帮助设计师自动根据不同目标进行设计优化。设计工程师利用既有参数、约束条件和目标来确定优化问题, NX 使用Simcenter™ HEEDS™软件执行多目标参数优化,即时为设计师提供一组可行的设计备选方案,供其酌情选择。如果没有这项功能,设计团队就需要一名仿真专家来执行此任务。
- Selection Prediction and Select Similar选择预测和相似选取命令中增加人工智能(AI)和机器学习(ML)功能,通过形状辨识快速识别几何体结构类似的组件。NX Voice Command Assist语音助手则使用户能够调用命令,浏览多级菜单和操作,并教会系统使用词语或短语,以便执行常规任务。例如,如询问 NX “我们以前是否做过类似的事情?”,它便会使用西门子的Geolus®技术执行形状搜索。
- NX中的网格结构现在可以使用西门子的Simcenter 3D仿真解决方案进行优化,以在单一环境中衍生出更加网格,由此消除传统方法中的若干设计分析步骤。此外,Part Orientation Optimization零件定向优化解决方案则将机器建造区域内的零件嵌套(及其相关支撑结构)与集成式基于云的方位优化流程相结合,寻找热变形更小的建造方向。西门子持续打造增材制造领域的先进功能,致力于帮助客户实现其设计和制造流程的全面优化。
西门子数字化工业软件产品工程软件高级副总裁Bob Haubrock表示:“随着每一次NX软件的更新,西门子都在不断拓宽产品开发系统能力的边界。事实证明,我们对于 NX 的持续升级在我们的社群中受到了极大的欢迎,这使我们能够以比以往更快的速度实现行业领先的功能,同时帮助客户以更快的速度解决设计、工程和制造方面的挑战。我们不断聆听客户的日常需求,在此次更新的版本中即满足了超过1,200项客户增强请求。”