新闻稿

西门子PAVE360 现支持在微软Azure 云上运行的 AMD GPU

2025年3月11日
中国北京

  • 西门子扩展云服务选项,以满足汽车行业日益增长的软件定义汽车 (SDV) 开发需求,让云服务选项更具灵活性

西门子数字化工业软件日前宣布进一步扩展其用于系统体系 (System of Systems) 开发的云平台之选——旗下EDA部门专注于软件定义汽车 (SDV) 开发的 PAVE360™,现可在微软Azure运行的 AMD Radeon™ PRO V710 GPU 和 AMD EPYC™ CPU 上使用。

西门子EDA的 PAVE360 系统级开发和验证环境需要强大的图形加速能力,以对场景进行精确仿真,并加速执行AI感知、识别、推理模型和信息娱乐的可视化功能。高性能的AMD处理器、 GPU 与微软 Azure 的结合为执行这些关键任务提供了卓越性能。

西门子数字化工业软件混合和虚拟系统副总裁 David Fritz 表示:“我们很高兴能与微软和 AMD携手合作。在与客户沟通和服务的过程中,我们发现客户在为 SDV 部署开发平台时,更倾向于使用云平台和相关硬件资源。PAVE360 是SDV 开发的关键推动因素,将其扩展到微软Azure 和 AMD 硬件能够为我们的客户带来更大的灵活性。”

汽车制造商要实现真正的 SDV 开发,需要对其开发方法进行转变。在 Azure 上运行PAVE360,可以为用户在开发可扩展SDV时提供所需的复杂云开发能力,同时提供系统感知的行为视图和对复杂故障机制的识别功能。

在许多情况下,软件、硬件和系统缺陷直到设计周期后期才会被发现,有些甚至在车队部署时才被发现,从而导致代价高昂的召回行动,还可能造成品牌严重受损。采用系统感知的 SDV 验证方法有助于在建模和仿真的早期发现这些缺陷,此时可运行数千个虚拟场景来隔离原本会被遗漏的极端情况。在微软和 AMD 的支持下,西门子通过 PAVE360 将系统感知的 SDV 验证推向行业前沿。

AMD 自适应和嵌入式计算高级副总裁兼总经理 Salil Raje 表示: “我们与西门子和微软进行合作,使汽车开发商能够利用AMD Radeon PRO GPU 和 EPYC 处理器为下一代 ADAS 和自动驾驶汽车技术提供支持。我们很高兴能够在 AMD 系统上支持西门子 PAVE360,为开发人员提供先进的汽车数字孪生环境并帮助加速 SDV开发。”

微软制造和移动业务副总裁 Dayan Rodriguez 表示:“通过利用 Azure的基础设施和 AMD 的 GPU,PAVE360 现在可以为软件定义汽车 (SDV) 开发提供优异的性能和可扩展性。此次合作进一步彰显了我们对于客户和市场的承诺,即推动汽车行业创新、助力制造商实现系统感知的 SDV 验证方法,并确保达成安全性和可靠性标准。”

欲详细了解西门子如何为SDV行业发展打造先进开发能力,请访问:https://eda.sw.siemens.com/en-US/pave360/

西门子数字化工业软件通过Siemens Xcelerator 数字商业平台的软件、硬件和服务,帮助各规模企业实现数字化转型。西门子全栈式工业软件和全面的数字孪生可助力企业优化设计、工程与制造流程,将创新想法变为可持续的产品,从芯片到系统,从产品到制造,跨越所有行业,创造数字价值。Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

注: 点此查看所有相关西门子商标。其它商标均属于其各自的持有人。

媒体联系人