新闻报道

西门子推出Simcenter X,使仿真更容易访问

2024年5月14日
中国北京

  • Simcenter X为各规模企业带来灵活且可扩展的云仿真能力,进而实现更深的探索和更多的创新

西门子数字化工业软件日前推出Simcenter™X软件,这是一种新的软件即服务(SaaS)解决方案,可在云上提供西门子用于仿真和测试的Simcenter™软件功能。Simcenter X的初始版本专注于Simcenter™STAR-CCM+™软件,作为西门子Xcelerator as a Service的一部分进行交付,帮助工程师访问基于云的仿真工程桌面环境进行建模和后处理,可与高度可扩展的高性能计算(HPC)环境相结合,并连接到Teamcenter Share进行临时存储和协作。

Simcenter X使用即用即付的定价模式,使各种规模的企业均能够立即访问西门子的仿真技术,无需在硬件或许可方面进行前期投资。对于已经配置了仿真软件和硬件的企业而言,Simcenter X的灵活性和可扩展性意味着可以根据企业自身需要增加额外容量,进而提高资本分配。

西门子数字化工业软件仿真与测试解决方案高级副总裁Jean-Claude Ercolanelli表示:“与传统仿真环境相比,Simcenter X能够帮助客户以更低的成本进行更快地仿真。现在,只需一个浏览器,客户就可以获得西门子的仿真能力。作为我们向SaaS过渡的一部分,我们计划将Simcenter X扩展到Simcenter STAR-CCM+之外。”

Simcenter X在设置和实施方面不需要额外的IT专业知识,团队可以通过自动提供的最新版本的仿真工具获得见解。Simcenter X捆绑了对硬件和软件的访问,使其更容易在仿真项目运行中分配和衡量每个项目的成本。Simcenter X还包含了西门子Xcelerator as a Service能够带来了其他优势,包括访问Teamcenter®Share应用程序,以实现安全可控的文件共享和协作。

“在我们开始采用基于云的HPC进行CFD仿真后,我们体验到了实实在在的好处。与传统的仿真模型方法相比,新的解决时间减少了一半以上。因此,预处理和后处理任务已成为总体周转时间的主要贡献者,”JoysonQuin Automotive SystemsNorth America博士高级研究员兼全球CAE/CFD负责人Melaku Habte表示:“Simcenter X中的云HPC提供的可扩展性使我们能够动态调整资源以满足项目需求,提高灵活性和效率。此外,远程桌面功能的集成有可能克服地理限制,使工程师能够通过互联网连接从任何地方访问硬件和软件资源,提高协作和生产力。”

Wärtsilä产品性能经理Nobert Bulten表示:“我们已经证实,在云中运行Simcenter STAR-CCM+仿真可以加速设计迭代,并从仿真过程中获得更多价值,我相信Simcenter X的新功能将使我们走得更快。访问云中的仿真工作站意味着我们将能够更快地审查仿真结果、进行更改和提交更多作业,而无需传输大型数据文件。我们还将能够使用强大的按需云资源处理模拟工作流程的任何步骤,这给了我们更大的灵活性,并使我们能够更有效地管理峰值工作负载。”

Simcenter X计划在2024年晚些时候全面上市。要了解更多关于西门子Simcenter X请访问: https://plm.sw.siemens.com/en-US/simcenter/fluids-thermal-simulation/cloud-hpc/

西门子数字化工业软件通过Siemens Xcelerator 数字商业平台的软件、硬件和服务,帮助各规模企业实现数字化转型。西门子全栈式工业软件和全面的数字孪生可助力企业优化设计、工程与制造流程,将创新想法变为可持续的产品,从芯片到系统,从产品到制造,跨越所有行业,创造数字价值。Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

注: 点此查看所有相关西门子商标。其它商标均属于其各自的持有人。

媒体联系人