西门子宣布推出 Tessent ™ Silicon Executable软件。这是一款独立应用软件,旨在转换测试向量,并通过高速接口和协议直接用于芯片测试。该生态系统汇聚了业内领先的测试设备合作伙伴,将Tessent软件集成到自动测试设备(ATE)中,从而简化工作流程并提高生产效率。
Tessent Silicon Executable将Tessent 工作流程从可测性设计(DFT)插入、测试向量生成和测试配套数据创建,进一步扩展至芯片上的测试向量执行环节。该软件能够使用由Tessent 生成的测试配套数据,通过目标执行环境运行测试,并将测试结果返回至后续的Tessent调试、故障诊断和分析流程。
西门子EDA集成电路业务执行副总裁兼负责人Ankur Gupta表示: “半导体测试正处于一个关键转折点,行业需要新的扫描测试数据传输方式,同时还要尽可能缩短量产爬坡时间,加快产品上市。。随着芯片复杂度不断提升、多芯粒集成以及新型晶体管工艺的发展,芯片测试所需的测试内容也在不断增加。通过将Tessent Silicon Executable软件集成到测试设备,我们能够直接打通测试向量生成与测试执行环节,帮助客户以一致的方式应用Tessent生成的测试向量,并将测试结果反馈至现有的调试、故障诊断和分析流程,从而支持在不同测试环境中开展相关工作。这有助于进一步提升不同测试环境之间测试结果的相关性,并提高芯片制造的成本效益。”
随着半导体设计复杂度和工作频率不断提升,传统测试方法可能面临测试时间延长,测试执行要求更加严苛等挑战。Tessent Silicon Executable软件旨在简化测试向量的应用流程,支持基于高速接口的测试,并在自动测试设备、系统级测试、实验室测试平台及系统内测试环境中,以一致的方式应用测试向量。
Tessent Silicon Executable 软件与自动测试设备(ATE)厂商Advantest 和Teradyne 合作推出。
Advantest 首席技术官 Juergen Serrer 表示: “Advantest 与各大 EDA厂商合作,共同应对不断增长的器件复杂度和测试覆盖率不足问题,在芯片全生命周期内提供无缝衔接的工作流程。通过将西门子 TSE 集成到搭载 Link Scale的 V93000 平台,并借助 SiConic 将其能力扩展至芯片流片前验证和 DFT 实验室工程领域,我们能够帮助客户实现从芯片开发到量产的测试流程无缝衔接。”
Teradyne半导体测试事业部总裁 Shannon Poulin 表示: “在先进封装领域,测试内容如何传输到芯片,与测试内容本身同样重要。通过将 西门子TSE 集成到 UltraFLEXplus 的 UltraPort 仪器中,我们能够为客户提供通过 PCIe Gen 6 接口执行 SSN 测试的标准化方案,从而显著提升测试性能并缩短测试时间。”
Tessent Silicon Executable软件是Tessent生态系统的重要组成,该生态系统涵盖半导体可测性设计(DFT)、芯片测试、调试、故障诊断和分析。
如需了解有关 Tessent Silicon Executable软件的更多信息,请访问: https://www.siemens.com/en-us/products/ic/tessent/yield-learning/silicon-executable/