新闻稿

西门子发布Veloce CS,解锁三款新品助推硬件加速仿真和原型验证

2024年2月20日
中国北京

Siemens' Veloce CS system pictured as single blades (from top) Veloce Strato CS for emulation, Veloce Primo CS for enterprise prototyping, and Veloce proFPGA CS for software prototyping.
  • 创新的 Veloce CS 架构整合了硬件加速仿真、企业原型验证和软件原型验证,将验证和确认周期加快 10 倍,整体成本降低 5 倍
  • Veloce CS可在所有平台复用,实现无缝迁移,将系统工作负载的执行和调试速度加快 10 倍
  • 模块化且可扩展的互连刀片安装方式,无需使用固定尺寸机箱,可为各种规模的设计提供硬件辅助工具

西门子数字化工业软件推出Veloce™ CS 硬件辅助验证和确认系统。该系统融合了硬件仿真、企业原型验证和软件原型验证,并依托于两个先进的集成电路 (IC) ——用于硬件仿真的西门子专用Crystal加速器芯片,以及用于企业和软件原型验证的 AMD Versal™ Premium VP1902 FPGA自适应SoC。

Veloce™ CS包含三款新产品:

  • 用于硬件加速仿真的Veloce™ Strato CS 硬件
  • 用于企业原型验证的Veloce™ Primo CS 硬件
  • 用于软件原型验证的Veloce™ proFPGA CS 硬件

Veloce CS 系统针对三个平台的一致性、速度和模块化而打造,支持的设计规模从 4000 万门电路扩展到超过 400 亿门。此外,Veloce CS 可根据每项任务的特殊要求选择合适的工具,以出色的可观测性和一致性高效运行整个系统的工作负载,以此加快项目收敛,并降低每个验证周期的成本。

为了实现这些能力,西门子与关键客户和合作伙伴共同开发了创新的硬件和统一的软件架构:

  • 与上一代 Veloce Strato 相比,Veloce Strato CS 的硬件加速仿真性能显著提高,最高可达 5 倍,同时还可保持完全的可观测性,支持能力从 4000 万门电路扩展到超过 400 亿门电路。
  • Veloce Primo CS 基于 AMD 先进的 Versal Premium VP1902 FPGA,提供企业原型验证系统的高度一致性,同样可从 4000 万门电路扩展到超过 400 亿门电路。
  • Veloce Strato CS 和 Veloce Primo CS可在相同的操作系统上运行,并能在不同平台之间无缝迁移,显著加快启动、设置、调试和工作负载执行的速度。
  • Veloce proFPGA CS 同样基于 AMD 的Versal Premium VP1902 FPGA自适应SoC,打造高速、全面的软件原型验证解决方案,可从一个 FPGA 扩展到数百个。这种性能加上高度灵活的模块化设计,可以帮助客户显著加快固件、操作系统和应用程序的开发以及系统集成任务的执行。

Veloce CS采用模块化刀片配置,符合现代数据中心对易安装、低功耗、优异的冷却性能和紧凑封装的要求。此外,Veloce proFPGA CS 解决方案还提供桌面实验室版本,可进一步提高使用灵活性。Veloce CS可与AMD EPYC™ HP DL385g11服务器同步运行。

AMD 全球院士Alex Starr 表示: “过去十年,SoC 和系统级设计的发展为行业带来了诸多变化,硬件辅助验证(HAV)也变得越来越重要。AMD 一直与西门子密切合作,将AMD Versal Premium VP1902纳入Veloce Primo CS和Veloce proFPGA CS系统,以提高整体的性能和可扩展性, Veloce CS还能同时与加装了AMD EPYC CPU的HP DL385 gen11服务器配合运行,这既是西门子快速响应客户需求的体现,同时也表明了Veloce 团队在持续不断地创新。”

此外,客户还可以使用全面的应用程序和解决方案组合,此类组合可在 Veloce CS 的三款新品中共用。

Arm 设计服务资深总监 Tran Nguyen 表示: “ 上市时间对于整个Arm合作伙伴生态而言都是至关重要的,我们需要为IP和SoC验证提供模块化、精细化和高效的工具。西门子的Veloce 平台已经成为Arm在开发过程中不可或缺的一部分,我们也看到了Veloce Strato CS系统在硬件设计加速和软件开发方面将持续带来的优势。”

西门子数字化工业软件硬件辅助验证副总裁兼总经理 Jean Marie Brunet 表示:“Veloce CS 的三款产品提供了高度一致、快速、模块化的硬件辅助系统,能够同时满足硬件、软件和系统工程师的特定需求,助其释放能量,打造先进的电子产品。Veloce CS 的创新能力可为每项任务提供合适的工具,加快整个验证过程,降低总体拥有成本,提高盈利能力。”

Veloce Strato CS 系统现可供选定合作客户使用,其三个硬件平台计划于 2024 年夏季全面上市。Veloce CS 系统同时计划实现全面的云上部署。更多详情请访问:https://eda.sw.siemens.com.

西门子数字化工业软件通过Siemens Xcelerator 数字商业平台的软件、硬件和服务,帮助各规模企业实现数字化转型。西门子全栈式工业软件和全面的数字孪生可助力企业优化设计、工程与制造流程,将创新想法变为可持续的产品,从芯片到系统,从产品到制造,跨越所有行业,创造数字价值。Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

西门子数字化工业集团(DI)是自动化和数字化领域的创新领袖。数字化工业集团与合作伙伴和客户一起,推动过程与离散行业的数字化转型。通过数字化企业业务组合,数字化工业集团为各类规模的企业提供可以集成在整个价值链的端到端产品、解决方案和服务,并实现数字化。针对各行业的不同需求,数字化工业集团不断优化其独特的业务组合,帮助客户提升生产力和灵活性。数字化工业集团持续创新,将前沿科技不断融入产品系列。西门子数字化工业集团总部在德国纽伦堡,在全球拥有大约7.2万名员工。

关于西门子在中国: 

西门子股份公司(总部位于柏林和慕尼黑)是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。从更高效节能的工厂、更具韧性的供应链、更智能的楼宇和电网,到更清洁、更舒适的交通以及先进的医疗系统,西门子致力于让科技有为,为客户创造价值。通过融合现实与数字世界,西门子赋能客户推动产业和市场变革,帮助数十亿计的人们,共创每一天。西门子持有上市公司西门子医疗的多数股权,作为一家医疗科技公司,西门子医疗塑造着医疗行业的未来。西门子自1872年进入中国,150余年来始终以创新的技术、杰出的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持。西门子已经发展成为中国社会和经济的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。如需了解详细信息,请访问www.siemens.com.cn。 

注: 点此查看所有相关西门子商标。其它商标均属于其各自的持有人。

媒体联系人