新闻稿

Tremonia Mobility通过西门子Xcelerator打造高效且可持续的小型巴士

2025年4月8日
中国北京

领先的小型公共汽车制造商Tremonia Mobility已采用西门子Xcelerator加速电气化,优化公共交通、班车和旅行服务产品的开发。(图片来源:Tremonia Mobility)
  • 小型客车制造商采用西门子Xcelerator推进产品电气化,提供环保、高效且可定制的运输解决方案
  • Tremonia Mobility通过西门子用于产品设计和工程的Designcenter软件,将设计周期速度提高20%,设计调整速度提高30%,以更高的灵活性和效率满足客户需求

西门子今日宣布,领先的小型公共汽车制造商Tremonia Mobility已经采用西门子Xcelerator加速其电气化进程,优化公共交通、班车和旅行服务产品的开发。

Tremonia Mobility最初是戴姆勒公司的一部分,已经成功生产了25000多辆优质小巴,服务用于各种交通场景。Tremonia Mobility于2022年开始独立运营,并致力于设计环保、高效和可定制的小型巴士。

A person is standing in front of a Siemens Xcelerator machine, possibly in a factory setting.

Tremonia Mobility通过西门子Designcenter软件,将设计周期速度提高20%,设计调整速度提高30%,以更高的灵活性和效率满足客户需求(图片来源:Tremonia Mobility)

Tremonia Mobility首席执行官兼首席技术官Josa Prinz表示: “ 我们希望在保持成本效益的同时更快地采取行动,这也是我们选择西门子Xcelerator的原因。西门子Xcelerator的设计和工程能力使我们能够从广度和深度两方面更加有效地记录零件、组件和3D布局情况,以此简化流程,并强化敏捷能力。”

A person in a suit is standing in front of a Siemens Xcelerator machine.

Tremonia Mobility通过西门子Designcenter软件,将设计周期速度提高20%,设计调整速度提高30%,以更高的灵活性和效率满足客户需求(图片来源:Tremonia Mobility)

西门子Designcenter的设计工具组合能够帮助Tremonia Mobility优化流程,为中型公司提供一套理想的解决方案——不仅方便员工入职,还可以更高效、更灵活地满足客户的需求。Tremontia Mobility位于德国多特蒙德和印度的设计团队现在可以跨地区无缝使用西门子Xcelerator的工业软件,将设计周期加快20%,设计调整速度提高30%。

Tremonia Mobility研发和产品管理主管Christian Wünsch表示: “我们对生产和质量检查,以及如何设计和满足客户要求都有很高的标准。我们设计的车型专注于城市公共交通,在安全辅助、乘客信息系统和室内设计等方面必须满足高标准。西门子Xcelerator的嵌入式同步技术能够帮助我们快速进行零件更换,并快速处理大量数据和遗留数据。”

A person in a wheelchair using a mobility device in an indoor setting.

Tremonia Mobility通过西门子Designcenter软件,将设计周期速度提高20%,设计调整速度提高30%,以更高的灵活性和效率满足客户需求(图片来源:Tremonia Mobility)

“移动出行的未来发展在于高效、可持续的解决方案,而我们的公交车型恰恰可以满足这些要求。替代传统驱动和减少碳排放是我们需要积极应对的挑战。从小型巴士公司到市政当局,我们在全球范围内拥有广泛的客户群体。使用西门子的设计工具是我们与西门子合作的良好开端,我们十分期待双方的进一步合作。对于西门子工具的更广泛整合,包括优化上游和下游流程,也是我们未来重点规划的一部分。”Prinz补充道。

了解更多关于西门子Designcenter解决方案,请访问:https://plm.sw.siemens.com/en-US/designcenter/

西门子数字化工业软件通过Siemens Xcelerator 数字商业平台的软件、硬件和服务,帮助各规模企业实现数字化转型。西门子全栈式工业软件和全面的数字孪生可助力企业优化设计、工程与制造流程,将创新想法变为可持续的产品,从芯片到系统,从产品到制造,跨越所有行业,创造数字价值。Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

注: 点此查看所有相关西门子商标。其它商标均属于其各自的持有人。

媒体联系人