新闻稿

西门子EDA和台积电携手优化芯片设计过程

2023年9月27日
中国北京

西门子数字化工业软件日前宣布与台积电深化合作,开展一系列新的认证与协作,多款西门子 EDA工具与解决方案通过台积电新工艺技术认证。

台积电设计基础架构管理事业部主管 Dan Kochpatcharin 表示:“台积电与包括西门子在内的设计生态系统合作伙伴携手合作,为客户提供经过验证的设计解决方案,充分发挥台积电先进工艺的强大性能和能效优势,帮助客户持续实现技术创新。”

西门子Calibre 通过台积电 N2 工艺认证

用于集成电路 (IC) 验证 sign-off 的Calibre® nmPlatform 工具现已获得台积电的N2 工艺认证,可为早期采用台积电N2工艺技术的厂商提供全面支持。获得认证的Calibre工具包括 Calibre® nmDRC 软件、Calibre® YieldEnhancer™软件、Calibre® PERC™软件和 Calibre® nmLVS 软件。

台积电还对用于晶体管级电迁移 (EM) 和压降 (IR) sign-off 的西门子mPower™模拟软件进行N4P 工艺认证,双方共同客户现在能够使用 mPower 独特的EM/IR sign-off 解决方案进行下一代的模拟或射频 (RF) 设计。

此外,台积电的 N4P、N3E 和 N2 定制设计参考流程 (CDRF) 目前可与西门子的 Solido™ Design Environment 软件配合使用,用于高 sigma 下的先进偏差感知验证。用于纳米级模拟、RF、混合信号、存储器和定制化数字电路的电路验证的西门子Analog FastSPICE,也已成功获得台积电N5A、N3E、N3P 和 N2 工艺认证。作为台积电 N4P、N3E 和 N2 工艺 CDRF 的一部分,Analog FastSPICE 平台能够支持台积电的可靠性感知仿真技术,解决 IC 老化和实时自热效应问题,并提供其他可靠功能。

Aprisa 布局布线解决方案获N3技术认证

西门子的 Aprisa™布局布线解决方案通过台积电的 N3E 工艺认证,进一步加强西门子在数字实施领域的投资承诺,Aprisa易于使用,能够帮助客户快速向 N3E 节点迁移。

西门子数字化工业软件IC-EDA 执行副总裁 Joe Sawicki 表示:“台积电的创新速度令人惊叹,我们很高兴能够与台积电建立长期合作伙伴关系,持续优化适用于台积电新工艺的 EDA 解决方案,让双方共同客户从中受益,满足客户快速变化的市场和业务需求。”

台积电认证西门子3D IC 解决方案

多个西门子的3D IC 解决方案也在台积电3DFabric™技术认证方面取得了实质性进展。台积电已对西门子的 Calibre® 3DSTACK 软件进行了 3Dblox 2.0 标准认证,包括物理分析和电路验证。此项认证包括对小芯片间 DRC 和 LVS 检查的支持,满足台积电 3DFabric 技术要求。

此外,台积电还认证了一系列 Tessent™ 3D IC 解决方案,包括 Tessent 阶层架构式DFT、带有增强型 TAP 的 Tessent Multi-die(测试访问端口 - 符合 IEEE 1838 标准)、使用流扫描网络 (SSN) 和 IEEE 1687 IJTAG 网络技术的原生FPP (Flexible parallel port)支持。双方还按照台积电 3Dblox 标准投资构建 3D IC 测试生态系统,包括已知良好裸片 (KGD) 环回测试和利用 BMAP 和 PMAP 标准进行物理感知的芯片间故障检测及诊断。

西门子数字化工业软件通过Siemens Xcelerator 数字商业平台的软件、硬件和服务,帮助各规模企业实现数字化转型。西门子全栈式工业软件和全面的数字孪生可助力企业优化设计、工程与制造流程,将创新想法变为可持续的产品,从芯片到系统,从产品到制造,跨越所有行业,创造数字价值。Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

注: 点此查看所有相关西门子商标。其它商标均属于其各自的持有人。

媒体联系人