Comunicato stampa

Siemens presenta la nuova generazione del proprio software per la progettazione dei sistemi elettronici, potenziato mediante l’uso dell'intelligenza artificiale

13 novembre 2024
Milano, Italia

  • L'ultima versione riunisce i software Xpedition, Hyperlynx e PADS Professional all’interno di un'unica esperienza utente dotata di connettività cloud e di funzionalità per la collaborazione
  • Migliore integrazione con i software Siemens Teamcenter e NX

Siemens Digital Industries Software ha annunciato oggi l’ultima generazione del proprio portfolio software dedicato alla progettazione dei sistemi elettronici. Questa nuova versione del software adotta un approccio di tipo integrato e multidisciplinare, riunendo il software Xpedition™, il software Hyperlynx™ e il software PADS™ Professional all’interno di un'esperienza utente unificata, che offre connettività cloud e funzionalità di intelligenza artificiale, al fine di estendere ulteriormente i confini dell'innovazione nell’ambito della progettazione dei sistemi elettronici.

Le sfide legate alla difficoltà di reperire figure talentuose in campo ingegneristico, alle incertezze della supply chain e alla crescente complessità dei progetti nel settore della progettazione dei sistemi elettronici hanno prodotto un significativo impatto sia sugli ingegneri che sull'intero ecosistema delle attività di sviluppo, ostacolando la loro capacità di soddisfare le esigenze dettate dalla moderna progettazione elettronica.

La nuova generazione della soluzione di Siemens per la progettazione dei sistemi elettronici mira ad affrontare frontalmente queste sfide, offrendo una soluzione intuitiva, potenziata dall'intelligenza artificiale, connessa al cloud, integrata e sicura, concepita per potenziare gli ingegneri e le organizzazioni che operano in questo ambiente estremamente dinamico.

Siemens Expedition HyperLynx NG software interface with a circuit board design.

Con un'attenzione particolare a una esperienza utente attuale, la nuova generazione di Xpedition è stata progettata per semplificare i complessi processi di progettazione di PCB, ridurre le curve di apprendimento e accelerare il time-to-productivity. L'esperienza utente migliorata, assistita dall'intelligenza artificiale, esalta la facilità d'uso e l'unificazione, consentendo agli ingegneri di lavorare in modo più efficiente e di ottenere risultati più rapidi.

"Siamo entusiasti di annunciare il rilascio della nuova generazione della nostra soluzione per la progettazione dei sistemi elettronici, appositamente studiata per soddisfare le esigenze critiche degli odierni ingegneri elettronici, come anche della comunità ingegneristica in senso più ampio", dichiara AJ Incorvaia, Senior Vice President della divisione Electronic Board Systems di Siemens Digital Industries Software. "Questa versione rappresenta la nostra soluzione più accuratamente vagliata e rifinita in ogni suo aspetto, sulla scorta dei feedback ricevuti da centinaia di partecipanti ai programmi di test pre-rilascio. Grazie all’unificazione degli ambienti di Xpedition, HyperLynx e PADS Pro, e all’infusione delle funzionalità di intelligenza artificiale, i nostri clienti saranno attrezzati per affrontare le loro sfide a testa alta".

Questa soluzione di nuova generazione, focalizzata sulla fornitura di strumenti estremamente intuitivi atti a superare la carenza di figure con elevate competenze e a consentire agli ingegneri un rapido adattamento al software, caratterizzata da una curva di apprendimento ridotta al minimo, aggiunge funzionalità di ingegneria predittiva e una nuova modalità di assistenza per il supporto basate sull'intelligenza artificiale, migliorando in tal modo le capacità degli ingegneri, grazie ad una semplificazione ed una ottimizzazione dei loro flussi di lavoro. La connettività cloud è pensata per agevolare la collaborazione lungo l’intera catena del valore e per fornire accesso a servizi e risorse di tipo specialistico (tali da consentire agli ingegneri di adattarsi rapidamente a requisiti in continua evoluzione), ad informazioni dettagliate sulla supply chain e a modalità semplificate per collaborare con tutti gli stakeholders, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Per massimizzare l'efficienza e la produttività è fondamentale adottare un approccio di tipo integrato e multidisciplinare. La soluzione di nuova generazione di Siemens faciliterà un flusso continuo dei dati e delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, mediante l’utilizzo di thread digitali. Questa integrazione favorisce la collaborazione, un processo decisionale correttamente informato e l'ottimizzazione dei progetti.

Siemens Expedition HyperLynx NG software interface with a circuit board design displayed on the screen.

Una delle caratteristiche principali della nuova generazione di HyperLynx è la sua nuova e moderna esperienza utente. Condivisa da tutti i prodotti Xpedition e HyperLynx, la nuova generazione di progettazione di sistemi elettronici aumenta notevolmente la produttività e rende l'analisi di HyperLynx accessibile a un gruppo più ampio di progettisti.

"Siamo lieti di aver collaborato con Siemens fornendo i nostri feedback, in qualità di utenti attivi del prodotto, nel corso dello sviluppo di questo set di strumenti di nuova generazione", sostiene Tom Pitchforth, Vice President of Electronics Engineering di Leonardo. "Siemens è un partner fondamentale per noi da oltre 20 anni ed è essenziale che i nostri fornitori di soluzioni per la progettazione siano allineati rispetto alle nostre esigenze future, tantopiù nel contesto di un panorama così complesso e in rapida evoluzione. I nostri obiettivi principali, in relazione all'utilizzo delle nuove funzionalità presenti in questo set di strumenti, includono sia obiettivi di tipo strategico, come l'abilitazione di una maggiore flessibilità organizzativa, sia obiettivi di tipo tattico, come il raggiungimento di valori di time-to-productivity estremamente ridotti.

Questa nuova generazione del software offre anche una migliore integrazione con il software Teamcenter® di Siemens, dedicato alla gestione del ciclo di vita dei prodotti, e con il software NX™ per l'ingegnerizzazione dei prodotti, consentendo il supporto di configurazioni multi-BOM e una più stretta collaborazione tra i domini ECAD e MCAD. Per dare la giusta priorità alla sicurezza, la soluzione offre inoltre rigide restrizioni dell’accesso ai dati, che possono essere configurate e geolocalizzate, aderendo al contempo ai più severi protocolli del settore. Siemens mantiene solide relazioni di partnership con i principali provider cloud presenti nel settore, al fine di garantire robuste misure di sicurezza. La soluzione include anche la gestione dei requisiti di progettazione e di verifica, per il supporto degli approcci di ingegneria dei sistemi basati sui modelli.

La soluzione di nuova generazione di Siemens per la progettazione dei sistemi elettronici, che include il software Xpedition™ NG e il software HyperLynx™ NG, è già attualmente disponibile, mentre il software PADS™ Pro NG sarà disponibile nel secondo trimestre del 2025.

Per maggiori informazioni sul software per la progettazione dei sistemi elettronici di Siemens, è possibile visitare il sito web, alla pagina https://eda.sw.siemens.com/en-US/pcb/

Siemens Digital Industries Software aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni ad affrontare la digital transformation utilizzando il software, l’hardware ed i servizi della piattaforma di business Siemens Xcelerator. Il software offerto da Siemens, unitamente alle tecnologie per la realizzazione di completi digital twin, consentono alle aziende di ottimizzare i propri processi di progettazione, di ingegnerizzazione e di produzione, per trasformare le idee di oggi in prodotti sostenibili del futuro. Da singoli chip fino a interi sistemi, dai prodotti ai processi, in tutti i settori. Siemens Digital Industries Software– Accelerating transformation.

Nota: un elenco dei marchi rilevanti di proprietà di Siemens è consultabile qui. Tutti gli altri marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatti per la stampa

Zulmira Almeida

Tel: (+33) 06 77 19 80 52; E-mail: marie.almeida@siemens.com

Anna Romanelli - ITALMARCO

Tel: (+39) 02 70 10 46 45 – (+39) 347 745 04 09; E-mail: anna@italmarco.com