Comunicato stampa

Con Solid Edge 2023 Siemens potenzia le prestazioni e le funzionalità di collaborazione

12 ottobre 2022
Milano, Italia

Solid Edge di Siemens è stato utilizzato per sviluppare Yanu, un'unità di barman completamente autonoma dotata di intelligenza artificiale e robot.

Siemens Digital Industries Software ha annunciato oggi il rilascio della release 2023 del proprio software Solid Edge®, dedicato a supportare la progettazione dei prodotti, la loro ingegnerizzazione e la loro produzione. Fra le principali migliorie introdotte vi sono una nuova e più fluida esperienza d’uso per l’utente, un’aumentata interoperabilità con il portfolio software Siemens Xcelerator, maggiore capacità, nonché più estese funzionalità di collaborazione, in grado di abbracciare i workflow di svariati settori industriali.

“Il nostro impegno non è rivolto solamente all’inserimento, in ogni nuova release di Solid Edge, di tecnologie e di funzionalità innovative, relative a tutto lo spettro delle attività supportate, che vanno dalla progettazione 3D, ad avanzate funzioni di CAM (Computer-Aided Manufacturing), per arrivare fino alla produzione della documentazione tecnica: attribuiamo infatti estrema importanza anche ad una costante evoluzione delle modalità con cui rendiamo tali funzionalità accessibili alla nostra community di utenti”, afferma John Miller, Senior Vice President per il Mainstream Engineering Software di Siemens. “Stiamo ora introducendo delle nuove opzioni relative al modello di licensing, progettate per meglio soddisfare le necessità, in continua evoluzione, dei business delle aziende produttrici di piccole e medie dimensioni, offrendo loro una maggiore flessibilità, più valore e, grazie alla modalità Xcelerator Share, migliori prestazioni sia in termini di velocità che di capacità collaborative”.

Il nuovo look and feel di Solid Edge è stato modernizzato per includere nuove e più intuitive modalità di lavoro, aumentate possibilità di personalizzazione, nonché workflow di modellazione ulteriormente migliorati. Fra gli aggiornamenti apportati in Solid Edge agli strumenti di definizione delle geometrie vi è, ad esempio, l’applicazione della tecnologia sincrona ai pezzi ottenuti con la tradizionale modalità basata sullo storico degli ordini, mentre i pezzi creati mediante le avanzate tecniche di modellazione convergente (da progettazione generativa oppure da scansioni 3D) possono essere utilizzati all’interno delle simulazioni senza la necessità di alcuna ulteriore attività di conversione.

Solid Edge 2023, oltre a valorizzare la potenza racchiusa all’interno dei dati di progetto, preserva inoltre nel tempo il valore del lavoro dei clienti – i dati memorizzati in Solid Edge possono infatti essere scambiati con le altre soluzioni che fanno parte del portfolio Siemens Xcelerator, ivi inclusi gli strumenti NX MCD (Mechatronics Concept Designer) e Process Simulate. Solid Edge 2023, inoltre, capitalizzando la leadership di Siemens nelle tecniche di MBD (Model Based Definition), mediante il nuovo add-on denominato Solid Edge Advanced PMI è in grado di fornire alle applicazioni più a valle del processo funzionalità di dimensionamento consistenti e di elevata qualità, potendo sfruttare appieno i modelli 3D annotati relativi ai dati del prodotto.

Il nuovo add-on Solid Edge Inspector introduce appositi strumenti che consentono di identificare, di etichettare, e di estrarre automaticamente svariate caratteristiche critiche del prodotto relative ad aspetti sia progettuali che produttivi, per fini di pura ispezione oppure metrologici, generando in modo automatico dati e report di elevata qualità, in grado di agevolare significativamente la comunicazione verso i successivi processi produttivi presenti più a valle nel flusso.

Fra le nuove funzionalità avanzate relative agli aspetti produttivi vi sono il supporto della sgrossatura nella lavorazione meccanica a 5 assi in Solid Edge CAM Pro, come anche un nuovo add-on per la lavorazione rotativa a 4 assi, ed una nuova funzionalità per il supporto della elettroerosione a filo, o wire EDM. A coloro che lavorano con le più avanzate tecnologie di lavorazione meccanica, la nuova libreria Smart Machine Kits fornisce un agevole accesso a svariati kit di simulazione delle macchine, standardizzati e costruiti in modo estremamente professionale, tali da consentire agli operatori di impostare una simulazione completa e funzionante della macchina in tempi estremamente ridotti rispetto a quelli tipicamente necessari.

Infine, la soluzione Solid Edge SaaS, anch’essa introdotta con Solid Edge 2023, offre una opzione di licensing basata sul valore, unitamente alla possibilità di accedere a tutte le funzionalità da qualsiasi luogo, tramite la modalità basata sul cloud di Xcelerator Share. La nuova flessibile opzione di licensing resa disponibile tramite l’abbonamento al servizio Solid Edge SaaS permette di aggiungere ogni funzionalità solo quando ciò sia necessario, fornendo accesso a specifici add-on integrati, dedicati a funzioni come la progettazione generativa, la visualizzazione a nuvole di punti, il routing elettrico, le modalità collaborative per i PCB, avanzate funzioni di simulazione, e molte altre ancora. Tutte queste opzioni possono essere liberamente combinate tra loro, grazie ad un flessibile sistema basato su “gettoni” da utilizzare, detti token.

Al contempo, tutti i dati ingegneristici relativi al prodotto possono essere memorizzati sul cloud, dove sono custoditi in modo sicuro e dove possono essere facilmente condivisi tra diversi team di sviluppo - ma anche con i membri di una catena del valore più estesa - in ogni momento, da qualsiasi luogo, tramite qualsiasi dispositivo, mediante l’utilizzo di Xcelerator Share. Inoltre, grazie alle funzionalità di AR (Augmented Reality), quegli stessi dati possono anche essere visualizzati immersi nel contesto di situazioni del mondo reale.

Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti apportati a Solid Edge, sulla sua maggiore interoperabilità con gli altri prodotti del portfolio Xcelerator di Siemens, e su molto altro, è possibile visionare questo video, che verrà presentato in anteprima il 12 Ottobre, alle 10 AM EDT (Eastern Daylight Time, il fuso orario di New York), oppure visitando la pagina web all’indirizzo: siemens.com/solidedge2023.

Siemens Digital Industries Software aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni ad affrontare la digital transformation utilizzando il software, l’hardware ed i servizi della piattaforma di business Siemens Xcelerator. Il software offerto da Siemens, unitamente alle tecnologie per la realizzazione di completi digital twin, consentono alle aziende di ottimizzare i propri processi di progettazione, di ingegnerizzazione e di produzione, per trasformare le idee di oggi in prodotti sostenibili del futuro. Da singoli chip fino a interi sistemi, dai prodotti ai processi, in tutti i settori, Siemens Digital Industries Software è where today meets tomorrow.

Nota: un elenco dei marchi rilevanti di proprietà di Siemens è consultabile qui. Tutti gli altri marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

Siemens Digital Industries Software aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni ad affrontare la digital transformation utilizzando il software, l’hardware ed i servizi della piattaforma di business Siemens Xcelerator. Il software offerto da Siemens, unitamente alle tecnologie per la realizzazione di completi digital twin, consentono alle aziende di ottimizzare i propri processi di progettazione, di ingegnerizzazione e di produzione, per trasformare le idee di oggi in prodotti sostenibili del futuro. Da singoli chip fino a interi sistemi, dai prodotti ai processi, in tutti i settori, Siemens Digital Industries Software è where today meets tomorrow.

Nota: un elenco dei marchi rilevanti di proprietà di Siemens è consultabile qui. Tutti gli altri marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatti per la stampa

Zulmira Almeida

Tel: (+33) 06 77 19 80 52; E-mail: marie.almeida@siemens.com

Anna Romanelli - ITALMARCO

Tel: (+39) 02 70 10 46 45 – (+39) 347 745 04 09; E-mail: anna@italmarco.com